PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3066
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Os óculos inteligentes de AR ajudam a reduzir o volume de trabalho e a confirmar a precisão dos dados
TÓQUIO, 7 de novembro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma tecnologia de apoio à manutenção utilizando a realidade aumentada (AR) com base num modelo tridimensional que permite que os técnicos que estão a utilizar óculos inteligentes confirmem a ordem da inspeção num ecrã de AR e introduzam os resultados através de comandos de voz. A tecnologia ajuda a reduzir o volume de trabalho e a evitar erros de introdução uma vez que a informação pode ser introduzida por voz, mesmo em ambientes ruidosos. Espera-se que o sistema seja utilizado numa grande variedade de trabalhos de manutenção, tais como inspeções de centrais de tratamento de água e sistemas elétricos de edifícios.
Os novos sistemas de AR da Mitsubishi Electric realizam inspeções altamente intuitivas
Nova tecnologia | Tecnologia convencional | |
---|---|---|
Função | Ecrã de AR com base num modelo tridimensional | Ecrã de AR bidimensional |
Reconhecimento de voz utilizando a aprendizagem profunda | Reconhecimento de voz utilizando um modelo estatístico simples (modelo Markov oculto) |
|
Desempenho | Posicionamento do objeto com um erro máximo de 1,2 a 60 cm | Posicionamento do objeto com um erro máximo de 4,0 a 60 cm |
95% de precisão a 85 dbA máx. | 90% de precisão a 85 dbA máx. |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.