PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3063

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric irá lançar mais de 200 dispositivos de FA compatíveis com o CC-Link IE Field Network Basic

Ajudando o âmbito de aplicação das soluções e-F@ctory a continuar a promover a produção da IdC

Versão em PDF

TÓQUIO, 27 de outubro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar sequencialmente mais de 200 dispositivos de automação industrial (FA) para os produtos CC-Link IE Field Network da empresa a partir de 31 de outubro. Os dispositivos, incluindo controladores programáveis, servo-amplificadores, interfaces homem-máquina (HMI) e inversores, serão compatíveis com o CC-Link IE Field Network Basic, uma rede aberta que utiliza uma comunicação de Ethernet de utilização geral de 100 Mbps para ligar controladores e dispositivos. A nova linha de produtos irá alargar o âmbito de aplicação das soluções e-F@ctory, que incorporam tecnologias de FA e TI a fim de reduzir os custos totais, desde o desenvolvimento até à produção e à manutenção. A Mitsubishi Electric prevê que os seus novos dispositivos de FA ajudem os utilizadores a ter uma melhor visão das operações de produção na fábrica/nas instalações, melhorem a eficiência e promovam a produção da IdC.

Pontos fortes dos dispositivos de FA compatíveis com o CC-Link IE Field Network Basic

1)
Criação de sistemas de forma rápida e sem conhecimentos técnicos específicos
- Compatível com dispositivos e equipamentos de pequena escala que habitualmente não estão ligados à rede
- Todos os produtos herdam as características do CC-Link IE Field Network e as definições dos parâmetros dos lotes garantem uma fácil configuração da rede, sem ser necessário possuir conhecimentos técnicos de Ethernet
- O número de dispositivos ligados e os endereços são definidos automaticamente, ajudando a reduzir o tempo de construção do sistema em 40 por cento*
*Com base na comparação de definições de parâmetros da ferramenta de engenharia da Mitsubishi Electric entre o CC-Link e o CC-Link IE Field Network Basic.
2)
Construção de rede altamente flexível
- A Ethernet de utilização geral ajuda a reduzir os custos através da utilização de uma única cablagem de rede de sistemas de TI de alto nível para dispositivos da área de produção
- Vasta gama de dispositivos de FA compatíveis com o CC-Link IE Field Network Basic

Enquadramento

Os ambientes de produção de todas as dimensões estão a ser atualizados através da utilização das TI e da Internet das coisas (IdC) com vista a dar resposta às necessidades cada vez mais diversificadas e sofisticadas no domínio da produção. Entre os avanços específicos conta-se uma maior produtividade através da visualização das operações da fábrica, rastreabilidade e manutenção preventiva a fim de evitar avarias do equipamento. Os novos dispositivos de FA da Mitsubishi Electric, plenamente compatíveis com o CC-Link IE Field Network Basic, irão ajudar a dar continuidade a estes avanços, alargando o âmbito de aplicação das soluções e-F@ctory.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.