PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3058
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
A unidade de sistemas de corrente contínua de alta tensão (HVDC) será lançada com base em conversores de tensão (VSC) a nível global
TÓQUIO, 12 de outubro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá entrar no mercado global de sistemas de corrente contínua de alta tensão (HVDC) com base em conversores de tensão (VSC) com a construção das novas instalações de verificação de HVDC no seu Transmission and Distribution Center em Amagasaki, Japão, até 2018. A empresa tem como objetivo mais de 500 milhões de dólares em encomendas de sistemas HVDC -Diamond® até 2020.
Apresentação das instalações de verificação de HVDC da Mitsubishi Electric
Espera-se que os sistemas de HVDC reduzam as emissões de CO2 através da integração eficiente e expansão das energias renováveis, como a energia fotovoltaica e eólica offshore. Os sistemas HVDC-Diamond® utilizarão os transístores bipolares de porta isolada de alta tensão (HVIGBT) da empresa.
Os dispositivos HVIGBT estão isolados para altas tensões e foram concebidos para grandes cargas de corrente com vista a reduzir o número de submódulos, o que resulta em poupanças ao nível do espaço e dos custos. A conetividade paralela dos dispositivos HVIGBT em cada submódulo permite um design flexível para responder a uma grande variedade de necessidades no que respeita às capacidades de transmissão de energia no mercado global de sistemas HVDC com base em VSC.
Os sistemas HVDC-Diamond® oferecem uma elevada fiabilidade através da utilização de sistemas de controlo e proteção de alta velocidade. As funções de controlo otimizadas com a configuração de hardware adequada cumprem os requisitos do sistema para um funcionamento estável e contínuo, mesmo durante falhas na rede de CA, como relâmpagos. Os sistemas de proteção com uma resposta de alta velocidade garantem que todo o equipamento pode ser protegido de um modo eficiente contra as altas correntes geradas por falhas de CC no sistema HVDC.
Existem dois tipos de sistemas HVDC: o tipo de conversor comutado por linha (LCC) exige uma fonte de alimentação externa para a comutação, ao contrário do tipo VSC. Espera-se que os sistemas HVDC com base em VSC assistam a uma maior procura, com dimensões mais compactas, como resultado da capacidade inata de controlar separadamente a energia ativa e reativa. Esta vantagem permite aplicar os sistemas HVDC com base em VSC a sistemas fracos e elimina a necessidade da compensação reativa adicional de filtros harmónicos e outros suportes de tensão reativa.
A Mitsubishi Electric está a lançar o ramo de negócio de sistemas HVDC com base em VSC globalmente, em resposta às várias necessidades dos sistemas de alimentação modernos e irá implementar as suas instalações de verificação, que deverão estar operacionais no primeiro semestre de 2018 para a verificação do HVDC-Diamond®. Espera-se que o mercado global de sistemas HVDC, com um valor estimado de 5 mil milhões de dólares em 2015, cresça cerca de 7% ao ano.
Localização | 8-1-1 Tsukaguchi-Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japan |
---|---|
Área de construção | Aprox. 1250 metros quadrados (aprox. 13 450 pés quadrados) |
Área útil | Aprox. 1700 metros quadrados (aprox. 18 300 pés quadrados) |
Estrutura | Estrutura de aço de dois andares |
Início das atividades | Primeiro semestre de 2018 |
Especificações | HVDC BTB* com base em VSC de 50 MW |
Instalações principais | Conversor, controlo e proteção, equipamento de CA |
*HVDC BTB ("back-to-back"): Sistema HVDC que transfere energia entre os barramentos de CA no mesmo local.
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.