PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2980
Sensibilidade e função tátil líderes de mercado combinadas com um vidro de proteção com 5 mm de espessura
TÓQUIO, 24 de dezembro de 2015 - A Mitsubishi Electric Corporation anunciou hoje o lançamento próximo de dois módulos de TFT-LCD WVGA a cores, de sete polegadas, com painéis táteis capacitivos e projetados, com um vidro de proteção de até 5 mm de espessura. A venda de amostras será iniciada a 5 de janeiro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.
Prevê-se que os módulos de painéis táteis com vidro de proteção extraespesso respondam à procura industrial crescente ao nível de vidros de proteção espessos, da utilização com luvas, da sensibilidade ao multitoque e da precisão de toque, mesmo com o ecrã molhado. A combinação destas capacidades táteis inovadoras com as tecnologias de TFT-LCD comprovadas da Mitsubishi irá abranger diversas aplicações e instalações.
Funcionalidades do produto
1) Painéis táteis capacitivos e projetados que proporcionam uma utilização ao mais alto nível em diversos usos industriais
- O vidro de proteção de cinco milímetros de espessura oferece uma grande resistência
- Utilização tátil de dez pontos de toque com sensibilidade precisa
-Utilização de alto nível, mesmo com luvas ou o ecrã molhado
2)Solução de painel tátil completa
- Solução completa para painel e placa de controlo táteis de TFT-LCD
- Ligação ótica opcional (ligação à base de resina do módulo de TFT-LCD, sensor do painel tátil e vidro de proteção) para imagens mais nítidas em ambientes com muita luz, vidro de proteção temperado e tratamento de superfície antirreflexo/antimanchas para uma aplicação mais alargada
- Painel tátil PCAP, TFT-LCD, vidro de proteção e controlador tátil instalados de fábrica para uma excelente fiabilidade
Produto | Modelo | Brilho (cd/m2) |
Ângulo de visualização (CR>10) (° ) |
Expedição |
Módulo de TFT-LCD WVGA com painéis táteis capacitivos e projetados de 7 polegadas |
AA070ME11-PCAP | 1200 | -80 a +80 (H) -80 a +60 (V) |
5 de janeiro de 2016 |
AA070MC11-PCAP | 1000 | -85 a +85 (H) -85 a +85 (V) |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.