PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2973
Com resistência à vibração e um intervalo de temperatura de funcionamento líderes de mercado
TÓQUIO, 25 de novembro de 2015- A Mitsubishi Electric Corporation anunciou hoje o lançamento próximo de um novo módulo TFT-LCD SVGA de 10,4 polegadas da Tough Series para uma ampla gama de aplicações industriais em construção e veículos agrícolas, automatização industrial e equipamento de tecelagem, entre outros. O módulo dispõe de uma aceleração de 6,8 G resistente à vibração, sete vezes superior aos módulos convencionais, bem como um intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 85 °C e um brilho de 1500 cd/m² líder no setor. A venda de amostras será iniciada a 1 de dezembro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.
Módulo TFT-LCD a cores da Tough Series
AT104SN11 da Mitsubishi Electric
Espera-se que o novo módulo responda à procura crescente do mercado em relação a TFT-LCD que oferecem uma grande resistência a temperaturas extremas e fortes vibrações para aplicações versáteis.
Produto | Modelo | Brilho (cd/m2) |
Expedição |
---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD de 10,4" SVGA da Tough Series |
AT104SN11 | 1500 | terça-feira, 1 de Dezembro de 2015 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.