A Mitsubishi Electric pelo mundo
Evento especial na Escócia
Ajudar para combater a pandemia Mitsubishi Electric – Livingston
Novembro de 2020
James Cox e Mhairi Mallon trabalham na Mitsubishi Electric, em Livingston, na Escócia, sede da Mitsubishi Air Conditioning Europe (M-ACE). James é um operador de logística que trabalha com um empilhador a carregar produtos para serem entregues nos escritórios de vendas. Mhairi é uma engenheira de produção que liderou a conceção e a instalação de uma nova linha de produção durante os últimos dois anos.

Ambos tiveram as suas vidas interrompidas devido à pandemia global da COVID-19. A 23 de março de 2020, o governo do Reino Unido anunciou um confinamento. Tal causou o encerramento de todas as instalações de produção da Mitsubishi Electric e a grande maioria dos funcionários foi colocada em lay-off para que pudessem manter os seus postos de trabalho e para sua própria segurança.
Durante o lay-off, James decidiu fazer algo proveitoso e sua esposa incentivou-o a juntar-se ao Livingston Roundtable, uma organização local sem fins lucrativos. Atualmente é tesoureiro da organização e, em conjunto com outros voluntários, entregou mais de 5500 refeições a pessoas necessitadas, reaproveitou produtos de supermercados que se aproximavam do prazo de validade para os fornecer a bancos alimentares locais e distribuiu EPI personalizado e desinfetante para as mãos na área de West Lothian.
Enquanto isso, Mhairi tornou-se voluntária na Glasgow Royal Infirmary. Durante três ou quatro dias por semana, distribuiu EPI em enfermarias, tratou de pacientes que necessitavam de cuidados de saúde e estabeleceu videochamadas entre os pacientes e os respetivos familiares, tendo alguns dos quais estado separados por mais de seis semanas.

Em cima:James (mais à esquerda) a preparar-se para entregar embalagens de refeições a idosos e a famílias vulneráveis em West Lothian.
Em baixo:Mhairi (segunda à direita) durante o seu voluntariado
A equipa da M-ACE continuou a seguir de perto a situação e esteve sempre atenta às diretrizes e conselhos do governo para garantir que a fábrica fosse o mais segura possível quando reabrisse e o potencial de transmissão da doença fosse mantido a um mínimo absoluto.
Quando Mhairi foi chamada para regressar ao trabalho, ajudou a preparar a M-ACE para quando o confinamento terminasse. Ela e os outros engenheiros prepararam a fábrica para cumprir as diretrizes de distanciamento social. Era fundamental manter uma distância de dois metros entre os trabalhadores.

Canto superior esquerdo:proteção de plástico Perspex transparente utilizada como uma divisória resistente entre os operadores
Canto superior direito:estação de desinfeção das mãos
Canto inferior esquerdo:zona de lugares sentados na cantina
Canto inferior direito:sistema operacional de medição de temperatura
No dia cinco de maio, a produção na fábrica de Livingston retomou. Aproximadamente 500 funcionários, como James, regressaram ao trabalho e começaram a trabalhar de acordo com as novas diretrizes. Enquanto o novo sistema demorou algum tempo para se adaptar, a linha conseguiu produzir 163 unidades nas primeiras 24 horas após a abertura. É um enorme desafio cumprir as diretrizes do governo, ao mesmo tempo que se cumpre os requisitos de produção e se mantém padrões elevados, mas todos estão unidos para fazer com que esse objetivo seja uma realidade.
James e Mhairi encontraram um grande significado no seu voluntariado durante o lay-off. Apesar de ter sido um tempo angustiante, fazerem tudo o que podiam para ajudar aqueles que não eram tão privilegiados quanto eles fortaleceu os seus estados de espírito. A sensação de orgulho e de realização, em conjunto com a gratidão que receberam, fez com que tudo valesse a pena.
Durante eventos terríveis como estes, é importante ver que as pessoas à nossa volta se preocupam e estão dispostas a envidar todos os esforços para que todos se sintam em segurança e protegidos. Ao mesmo tempo, olhar para o futuro também é importante. Temos de ter esperança que os problemas que enfrentamos terminem, mas também temos de nos preparar e ser vigilantes para que os mesmos não voltem a ocorrer.