Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancerà un sensore a infrarossi a diodo termico da 80×60 pixel con un campo visivo grande più del doppio rispetto ai sensori esistentiUna notevole espansione della gamma di persone e oggetti che è possibile monitorare, per un contributo all'assistenza degli anziani e molto altro ancora

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3743

Sensore a infrarossi a diodo termico da 80×60 pixel MelDIR (MIR8060C1) con campo visivo di 100°×73°


TOKYO, 24 ottobre 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'imminente lancio di un nuovo sensore a infrarossi a diodo termico da 80×60 pixel MelDIR (MIR8060C1) con un campo visivo di 100°×73°, grande più del doppio rispetto ai sensori a infrarossi a diodo termico esistenti dell'azienda*, per identificare in modo preciso ed efficiente persone e oggetti. L'ampio campo visivo riduce il numero di sensori necessari per monitorare con efficacia aree di grandi dimensioni, contribuendo alla sicurezza e alla praticità delle soluzioni di monitoraggio delle strutture di assistenza per anziani e dei sistemi di condizionamento dell'aria negli edifici, grazie al conteggio delle persone e alla misurazione delle temperature corporee. Il lancio è previsto per il 6 gennaio 2025.

Il nuovo sensore a infrarossi a diodo termico MelDIR elimina i componenti a luce incidente che sfocano le immagini termiche e utilizza una lente di nuova progettazione che offre un ampio campo visivo. Una singola unità rende possibile monitorare aree ampie, riducendo i costi dei sistemi di monitoraggio e fornendo al contempo un rilevamento ad alta precisione di 80×60 pixel, per l'identificazione accurata di persone e oggetti, il monitoraggio del comportamento, ecc. Come per gli altri prodotti MelDIR esistenti, sono disponibili strumenti di supporto per aiutare i produttori di dispositivi a integrare il sensore nei propri prodotti, contribuendo a velocizzarne lo sviluppo.



  1. *Incluso il sensore a infrarossi a diodo termico MelDIR MIR8060B1 (campo di 78°×53°, 80×60 pixel).

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media