Comunicati stampa

Il design a tubo piatto verticale in alluminio di Mitsubishi Electric migliora del 40% le prestazioni dello scambiatore di calore: un risultato senza precedentiIl consumo energetico ridotto e una minore quantità di refrigerante consentono di ottenere condizionatori d'aria più efficienti

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3641

Fig. 1: scambiatore di calore a tubo piatto verticale in alluminio


TOKYO, 1° novembre 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di un design a tubo piatto verticale in alluminio (VFT) che offre un risultato senza precedenti*: migliora fino a circa il 40% le prestazioni dello scambiatore di calore nei condizionatori d'aria a pompa di calore** utilizzati per il riscaldamento e il raffreddamento (Fig. 1).

Il nuovo scambiatore di calore VFT combina tubi piatti di piccolo diametro, con una disposizione verticale molto compatta, e un distributore di refrigerante ad alte prestazioni con una struttura a doppio tubo che consente la distribuzione uniforme del refrigerante. Rispetto ai tradizionali scambiatori di calore a tubo piatto orizzontale in alluminio (HFT), il nuovo scambiatore di calore VFT di Mitsubishi Electric riduce anche la carica di refrigerante grazie a un volume interno più piccolo del 20% rispetto ai modelli HFT. Inoltre, Mitsubishi Electric ha utilizzato una tecnologia di analisi proprietaria per sviluppare nuove alette che migliorano significativamente il drenaggio, eliminando il problema del congelamento dell'acqua di brina sciolta sulle alette e della diminuzione del contatto dell'aria con lo scambiatore di calore, che peggiora le prestazioni.
Con i tradizionali condizionatori d'aria a pompa di calore che utilizzano refrigeranti in fluorocarburo che contribuiscono al riscaldamento globale, la riduzione della carica di refrigerante tende a ridurre le prestazioni dello scambiatore di calore. Per ridurre la carica di refrigerante e migliorare al contempo le prestazioni dello scambiatore di calore, Mitsubishi Electric si è concentrata sulla riduzione del volume interno dello scambiatore di calore e sull'aumento della superficie dell'aria a contatto con il refrigerante, in parte attraverso la disposizione compatta di un gran numero di tubi piatti di piccolo diametro. Anche gli scambiatori di calore HFT tradizionali utilizzano un gran numero di tubi piatti, ma il design presenta prestazioni ridotte dello scambiatore di calore perché, con una miscela di gas e liquido sotto l'influenza della gravità, la distribuzione del refrigerante non avviene in modo uniforme.



  1. *Secondo uno studio di Mitsubishi Electric sui condizionatori d'aria fissi per il raffreddamento e il riscaldamento, datato 1° novembre 2023
  2. **Che scalda, raffredda o riscalda l'acqua con un'elevata efficienza attraverso il trasferimento del calore tra l'aria esterna e quella interna

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti