Comunicati stampa

Mitsubishi Electric inizia la fornitura di campioni di modulo amplificatore di potenza GaN per stazioni base massive MIMO 5GRaggiunge oltre il 43% di efficienza nominale aggiunta in una gamma di frequenza ampia 400 MHz, contribuendo a ridurre il consumo energetico delle stazioni base

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3626

Modulo amplificatore di potenza GaN per stazioni base massive MIMO 5G (MGFS48G38MB)


TOKYO, 14 settembre 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 21 settembre inizierà a fornire campioni di un nuovo modulo amplificatore di potenza in nitruro di gallio (GaN) da utilizzare nelle stazioni base massive MIMO1 (mMIMO) 5G. I moduli amplificatori di potenza contribuiscono a ridurre il consumo energetico delle stazioni base mMIMO 5G.

Le reti mobili 5G, che forniscono comunicazioni a velocità e capacità elevate, stanno diventando sempre più popolari in tutto il mondo e le loro stazioni base mMIMO 5G sono installate prevalentemente nelle aree metropolitane. Poiché queste stazioni base utilizzano antenne a più elementi con altrettanti amplificatori di potenza, i moduli amplificatori di potenza ad alta efficienza svolgono un ruolo importante nella riduzione del consumo energetico e dei costi di produzione di queste stazioni base. Inoltre, il modulo amplificatore di potenza deve offrire caratteristiche di bassa distorsione conformi a 3GPP2 su un'ampia gamma di frequenza, in modo da essere compatibile con le reti di più paesi.

Mitsubishi Electric inizierà a fornire campioni di un modulo amplificatore di potenza GaN per stazioni base mMIMO 5G in grado di fornire una potenza di uscita media di 8 W (39 dBm) su ampie frequenze comprese tra 3,4 GHz e 3,8 GHz. In particolare, il prodotto è adatto per le antenne mMIMO 64T64R3 grazie al funzionamento ad alta efficienza nominale aggiunta superiore al 43%. L'efficienza elevata e la bassa distorsione sono il risultato dei nuovi transistor ad alta mobilità elettronica (HEMT) basati su GaN di Mitsubishi Electric. Le caratteristiche di banda larga e l'elevata efficienza vengono realizzate utilizzando le tecniche di packaging ad alta densità e la progettazione del circuito originali dell'azienda.



  1. 1Multiple Input Multiple Output è una tecnica di comunicazione wireless che migliora la velocità e la qualità delle comunicazioni. MIMO utilizza più antenne sia lato trasmettitore che lato ricevitore
  2. 2Nelle reti mobili 5G, le caratteristiche di distorsione in banda e fuori banda sono regolate dal Third Generation Partnership Project (3GPP)
  3. 364T64R è un'antenna massive MIMO costituita da 64 trasmettitori/ricevitori. Nelle installazioni mMIMO, è presente un'antenna 32T32R che utilizza 32 trasmettitori/ricevitori

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti