Comunicati stampa

La nuova tecnologia per il settore automotive di Mitsubishi Electric utilizza le informazioni biometriche per rilevare gravi condizioni fisiche dei conducentiLa tecnologia basata sulle telecamere dovrebbe contribuire a prevenire gli incidenti automobilistici

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3591

Confronto tra la tecnologia attuale e quella di recente sviluppo


TOKYO, 18 aprile 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato una tecnologia per rilevare gravi condizioni fisiche dei conducenti di automobili, come ad esempio la perdita di coscienza, valutando la frequenza cardiaca, le variazioni della pressione sanguigna e altri dati biometrici acquisiti con una telecamera DMS (sistema di monitoraggio del conducente) senza contatto, che l'azienda ha già lanciato per rilevare distrazioni e sonnolenza dei conducenti. Il nuovo sistema utilizza l'intelligenza artificiale proprietaria di Mitsubishi Electric per valutare1 i dati biometrici e la tecnologia di IA Maisart®2 per rilevare condizioni fisiche anomale anche quando la postura del conducente resta invariata.
In Giappone, le cardiopatie, l'epilessia e i disturbi cerebrovascolari sono le tre principali cause mediche di incidenti stradali che spesso causano morte o lesioni gravi. Le tecnologie di bordo esistenti utilizzano una telecamera DMS per rilevare una postura anomala dovuta a un malore improvviso, ma si ritiene che circa il 50%3 dei conducenti che perdono conoscenza rimanga in posizione eretta senza cambiamenti di postura evidenti, richiedendo quindi un diverso metodo di rilevamento.
Mitsubishi Electric ha lavorato per sviluppare una tecnologia di rilevamento basata sulle variazioni dei dati biometrici che si verificano quando i conducenti sperimentano determinati tipi di emergenze fisiche. La nuova tecnologia dell'azienda si concentra sui cambiamenti fisici che sono tipicamente causati da cardiopatia, epilessia e disturbi cerebrovascolari, utilizzando un'intelligenza artificiale proprietaria per valutare dati biometrici quali frequenza cardiaca, intervallo tra le pulsazioni, intensità delle pulsazioni e variazioni della pressione sanguigna del conducente acquisiti utilizzando una telecamera DMS senza contatto.
In futuro, queste tecnologie dovrebbero contribuire a prevenire gli incidenti ad alto rischio attraverso l'integrazione di sistemi di sicurezza di bordo che arrestano automaticamente il veicolo sul ciglio della strada se viene rilevata una grave condizione fisica del conducente, migliorando pertanto la sicurezza stradale.


  1. 1L'intelligenza artificiale proprietaria valuta frequenza cardiaca, intervallo tra le pulsazioni, intensità delle pulsazioni e variazioni della pressione sanguigna. Time-series U-NET with recurrence for NIR imaging PPG (TURNIP) valuta frequenza cardiaca, intervallo tra le pulsazioni e intensità delle pulsazioni
  2. 2Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology
    Tecnologia AI di Mitsubishi Electric per dispositivi sempre più intelligenti Maisart
  3. 3Percentuale di pazienti che ha confermato di soffrire di epilessia tramite i dati video del Consortium Automotive and Medical Concert (AMECC)

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media