Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sviluppa una tecnologia di imaging tomografico per visualizzare oggetti nascosti con una precisione millimetricaProva sperimentale di imaging tomografico di oggetti in movimento con un'onda terahertz a 300 GHz

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3585

Tecnologia di nuova concezione ed esempi di applicazione


TOKYO, 29 marzo 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato quella che si ritiene essere la prima tecnologia di imaging tomografico industriale a utilizzare un'onda terahertz a 300 GHz per misurazioni singole e unidirezionali a qualsiasi profondità, adatta per la scansione a basso impatto di organismi biologici e oggetti in movimento, con una risoluzione millimetrica.
I dispositivi di scansione a raggi X per tali scopi sono limitati principalmente alla ricerca di materiali pericolosi tramite screening dei bagagli in aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi, ecc. Inoltre, i sistemi di scansione corporea che utilizzano onde millimetriche sono di grandi dimensioni perché richiedono misurazioni con angolazione di 180 gradi mentre la persona rimane ferma, pertanto il loro utilizzo negli spazi pubblici è limitato principalmente agli aeroporti. Altre tecnologie automatizzate per le linee di produzione e ispezione promettono di aiutare a risolvere carenze di manodopera, ma le apparecchiature di scansione esistenti che utilizzano telecamere ottiche o a infrarossi sono limitate all'ispezione visiva; pertanto i contenitori per alimenti, ad esempio, devono essere aperti per eseguire un'ispezione manuale.
La nuova soluzione di Mitsubishi Electric combina la tecnologia di imaging con messa a fuoco virtuale, che utilizza onde terahertz, che hanno un effetto minimo sugli organismi viventi e consentono l'imaging tomografico degli oggetti con un'unica irradiazione unidirezionale, e la tecnologia di beamforming multimodale, che combina più immagini per ridurre i mancati rilevamenti. Il sistema è in grado di eseguire l'imaging di target in movimento con organismi biologici, pertanto è adatto per gli accessi di sicurezza attraversabili e la scansione non distruttiva su linee di produzione in movimento. Inoltre, gli scanner possono essere di dimensioni sufficientemente ridotte per l'installazione in luoghi diversi.


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti