Comunicati stampa

Mitsubishi Electric inizia la fornitura del modulo IGBT T-Series LV100 da 2,0 kV per il settore industrialeQuesto modulo ridurrà le dimensioni e il consumo energetico dei convertitori da 1500 V CC, compresi i tipi per l'energia rinnovabile

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3511

Modulo IGBT T-Series tipo LV100 da 2,0 kV per uso industriale



TOKYO, 21 aprile 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, nel mese di maggio, inizierà la spedizione dei campioni del modulo transistor bipolare a gate isolato (IGBT) T-Series tipo LV100 da 2,0 kV per uso industriale. Si prevede che il nuovo prodotto a semiconduttori di potenza consentirà una riduzione delle dimensioni e del consumo di energia delle apparecchiature di conversione di potenza, per l'uso con fonti di energia rinnovabile. Inoltre, il prodotto sarà presentato in occasione dei principali eventi fieristici, tra i quali PCIM (Power Conversion Intelligent Motion) Europe 2022 a Norimberga, in Germania, dal 10 al 12 maggio.

I semiconduttori di potenza, che abilitano una conversione efficiente dell'energia elettrica, sono utilizzati in maniera crescente come dispositivi chiave che possono contribuire a ridurre l'impronta di carbonio della società globale. Allo stesso tempo, le reti elettriche che utilizzano fonti di energia rinnovabili hanno l'obbligo di garantire l'efficienza della conversione di potenza attraverso l'implementazione di tensioni di esercizio del sistema sempre più elevate; ciò ha portato allo sviluppo di convertitori di potenza con valore nominale di 1500 V CC, il limite superiore previsto dalla direttiva sulla Bassa tensione dell'UE.1

I campioni dei moduli, la cui spedizione da parte di Mitsubishi Electric è prevista a breve, hanno una capacità di blocco della tensione di 2,0 kV, adatta per le apparecchiature di conversione di potenza da 1500 V CC utilizzate principalmente per sistemi a elevata capacità, da diverse centinaia di kW a molti MW, incluse le fonti di energia rinnovabile. L'adozione di semiconduttori di tensione con tensione ammissibile di 2,0 kV, consentirà ai clienti di semplificare la progettazione delle proprie apparecchiature di conversione di potenza da 1500 V CC. Inoltre, l'IGBT di settima generazione e il diodo RFC (Relaxed Field Cathode)2 contribuiranno a ridurre le dimensioni e il consumo energetico delle apparecchiature di conversione di potenza per l'alimentazione con fonti di energia rinnovabile. In aggiunta, il pacchetto di tipo LV100 del modulo per uso industriale, adatto per i sistemi a elevata capacità grazie alla configurazione per un facile collegamento in parallelo, permetterà di semplificare la progettazione di tali sistemi a elevata capacità.

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)Il modulo IGBT con tensione ammissibile di 2,0 kV consentirà di ridurre le dimensioni dei convertitori di potenza da 1500 V CC
    • Il nuovo IGBT con valore nominale di 2,0 kV semplifica la progettazione dei convertitori di potenza da 1500 V CC, anche per le fonti di energia rinnovabile, la cui progettazione è difficile utilizzando IGBT convenzionali con valore nominale di 1,7 kV.
  2. 2)L'IGBT di settima generazione e il diodo RFC consentono di ridurre la perdita di potenza nei convertitori di potenza
    • I più recenti IGBT (di settima generazione) con struttura CSTBTTM3 e diodo RFC, ottimizzati per una tensione ammissibile elevata, sono adatti per applicazioni ad alta tensione e a bassa perdita di potenza.
  3. 3)Il pacchetto di tipo LV100 per uso industriale aumenterà la capacità dei sistemi di conversione della potenza
    • Il layout dei morsetti è ottimizzato per un facile collegamento in parallelo e per configurazioni e capacità flessibili dell'inverter.
    • I tre morsetti CA principali distribuiscono ed equalizzano la densità della corrente per aumentare la capacità dell'inverter.
    • L'integrazione delle parti isolate e a base di rame della struttura e l'ottimizzazione della struttura interna dell'elettrodo aumentano la durata del ciclo termico⁴ e riducono l'induttanza del pacchetto, garantendo una maggiore affidabilità.



  1. 1La direttiva prevede obiettivi generali comuni per le norme di sicurezza, affinché le apparecchiature elettriche approvate da qualsiasi paese membro dell'UE possano essere utilizzate in qualsiasi altro paese dell'Unione europea
  2. 2Il diodo originale di Mitsubishi Electric ottimizza la mobilità elettronica sul lato del catodo
  3. 3La struttura IGBT originale di Mitsubishi Electric utilizza l'effetto carrier-store

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti