Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3445
TOKYO, 21 ottobre 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° novembre inizierà la spedizione di campioni del chip a diodo laser EML (laser modulatore a elettroassorbimento) a modulazione di ampiezza di impulso a 4 livelli (PAM4) da 100 Gbps (53 Gbaud) con tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing). Il diodo semiconduttore dovrebbe essere applicato in set di quattro chip EML come sorgente luminosa nei ricetrasmettitori ottici per la comunicazione in fibra ottica a 400 Gbps nei data center. Grazie all'operabilità del nuovo EML in una gamma di temperatura più ampia, contribuirà a ridurre il consumo energetico e i costi dei ricetrasmettitori ottici eliminando la necessità di unità di controllo della temperatura convenzionali.
Prodotto | Modello | Lunghezza d'onda | Gamma di temperatura | Data di spedizione |
---|---|---|---|---|
Chip EML a 100 Gbps (PAM4 a 53 Gbaud) a gamma di temperatura più ampia |
ML7CP70 | 1271, 1291, 1311 e 1331 nm |
Da 5 a 85 °C | 1° novembre 2021 |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.