Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia i nuovi HVIGBT e HVDIODE X-Series7 nuovi modelli serviranno a soddisfare la domanda di sistemi inverter più piccoli e robusti in apparecchiature di grandi dimensioni

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3407

TOKYO, 26 aprile 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato sette nuovi prodotti X-Series, due HVIGBT e cinque HVDIODE, ampliando così la linea di moduli semiconduttori di potenza X-Series che ora conta 24 prodotti. I moduli sono adatti per piccoli inverter di capacità sempre maggiore utilizzati in motori di trazione, trasmettitori di potenza CC, grandi macchinari industriali e altre apparecchiature ad alta tensione e a corrente elevata. I modelli saranno rilasciati gradualmente a partire dal 1° luglio. I moduli saranno esposti al "PCIM Europe digital days 2021", la versione digitale dell'evento fieristico PCIM (Power Conversion Intelligent Motion), dal 3 al 7 maggio.

  • Isolamento di 6 kVrms
    (HVIGBT/HVDIODE*)
    CM900HC-90X, ecc.

  • Isolamento di 10 kVrms
    (HVDIODE)
    RM1500DG-90X, ecc.

  • Isolamento di 6 kVrms
    (HVIGBT)
    CM2400HCB-34X

  1. *HVDIODE (non raffigurato) non dispone di terminali ausiliari

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)La linea di prodotti ampliata è adatta per un'ampia gamma di capacità degli inverter
    • La linea X-Series di 24 modelli (due nuovi HVIGBT e cinque nuovi HVDIODE) ora varia da 1,7 kV a 6,5 kV ed è adatta per un'ampia gamma di capacità degli inverter presenti nelle grandi apparecchiature industriali.
  2. 2)Aumento della corrente nominale per il supporto di inverter di capacità maggiore e di dimensioni minori
    • Il chip CSTBT™ di settima generazione e i chip a diodo RFC contribuiscono a ridurre la perdita di potenza e la resistenza termica, per una corrente nominale più elevata in grado di supportare inverter di capacità maggiore.
    • Rispetto al CM900HC-90H esistente, i nuovi CM900HC-90X, ecc. sono più piccoli del 33% ma offrono le stesse tensioni e correnti nominali.
  3. 3)I modelli compatibili semplificano la sostituzione dei componenti e lo sviluppo degli inverter
    • I modelli CM2400HCB-34X, ecc. offrono le stesse specifiche di compatibilità e le stesse dimensioni dell'HVIGBT CM2400HC-34H esistente per supportare lo sviluppo più rapido dei nuovi inverter.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti