Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3363
TOKYO, 14 luglio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato una nuova tecnologia per realizzare un modulo amplificatore di potenza in nitruro di gallio (GaN) per stazioni base 5G che offre una combinazione di ingombro ridotto (6 mm per 10 mm) e un'efficienza energetica estremamente elevata1, quest'ultima superiore a un valore senza precedenti del 43%2. Il modulo, che utilizza un numero minimo di componenti chip nel circuito di accoppiamento per controllare l'uscita del segnale ad alta qualità, dovrebbe contribuire a realizzare stazioni base 5G ad ampia diffusione e ad alta efficienza energetica. I dettagli tecnici del nuovo modulo saranno presentati in occasione dell'evento IEEE International Microwave Symposium il prossimo agosto.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.