Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3344
Tokyo, 25 marzo 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che ha sviluppato una nuova tecnologia per integrare dispositivi di potenza, componenti passivi, sensori e altri componenti integrati nello stesso substrato, che l'azienda ha implementato in un convertitore CC-CC bidirezionale da 100 kW (continuo) per ottenere ciò che si ritiene sia il convertitore di potenza a più elevata densità di potenza* al mondo, con una potenza nominale di 136 kW/L, ossia otto volte superiore rispetto ai convertitori tradizionali. Si prevede che la nuova tecnologia contribuisca alla riduzione delle dimensioni delle apparecchiature per elettronica di potenza.
Modello dimostrativo del nuovo convertitore di potenza a elevata densità di potenza da 136 kW/L (24×18×1,7 cm)
La nuova tecnologia di integrazione di Mitsubishi Electric consente di ridurre l'induttanza parassita dell'anello di corrente di commutazione a meno di 1/10 rispetto ai convertitori convenzionali. La commutazione uniforme risultante consente la commutazione ad alta velocità per alte frequenze operative in transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo (MOSFET) in carburo di silicio (SiC). La tecnologia porta a componenti passivi notevolmente più piccoli, come i reattori per la regolarizzazione della corrente e i condensatori, che occupano molto spazio nei convertitori CC-CC.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.