Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sviluppa una tecnologia per la creazione di un'antenna ultrasottile dedicata alla connettività in voloLa nuova antenna e il circuito integrato a radiofrequenza (RF-IC) consentiranno in futuro un accesso a Internet ad alta velocità anche su aerei di piccole dimensioni

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3334

TOKYO, 6 febbraio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, in collaborazione con il National Institute of Information and Communications Technology (NICT) del Giappone, ha sviluppato una tecnologia per un'antenna di tipo AESA (Active Electronically Steered Array) in banda Ka (da 27 a 40 GHz) dotata del profilo più sottile del mondo*, meno di tre centimetri, allo scopo di garantire avanzati servizi di connettività in volo tramite satelliti con velocità di trasmissione dei dati superiori a 100 Mbps. L'azienda ha annunciato inoltre di aver sviluppato gli elementi dell'antenna e, in collaborazione con la Tohoku University e Tohoku MicroTec Co., un circuito integrato a radiofrequenza (RF-IC) in previsione di un'antenna AESA a onde millimetriche in banda V (da 40 a 75 GHz) che sarà in grado di fornire connettività in volo a velocità ancora più elevate.

  1. *Secondo ricerche interne alla data del 6 febbraio 2020.

La nuova antenna AESA in banda Ka di Mitsubishi Electric è sufficientemente sottile e piccola da poter essere installata su qualsiasi tipo di velivolo, indipendentemente dalle sue dimensioni, ed è in grado di funzionare anche ad alte latitudini, consentendo così ai passeggeri di poter usufruire di streaming on-demand e altri servizi Internet ad alta velocità su voli in tutto il mondo. In seguito a ulteriori prove e dimostrazioni, l'azienda prevede di commercializzare la sua antenna AESA in banda Ka dopo il 2023 e l'antenna AESA in banda V dopo il 2027.

Rendering del sistema AESA di Mitsubishi Electric

Caratteristiche

  1. 1)Antenna AESA ultrasottile per comunicazioni satellitari ad alta velocità, anche a elevate latitudini, in diversi tipi di velivoli
    • Le antenne per comunicazioni satellitari, tradizionalmente ingombranti, non sono facili da installare su velivoli di piccole e medie dimensioni a causa dello spazio richiesto per le antenne stesse e per i dispositivi di azionamento meccanico. Mitsubishi Electric ha risolto questo problema incorporando gli elementi recentemente sviluppati da NTIC, il combinatore/divisore e i circuiti integrati a radiofrequenza di Mitsubishi Electric in un'unica scheda a circuiti stampati, combinandoli a loro volta in un'antenna AESA in banda Ka dotata del profilo più sottile al mondo, inferiore a tre centimetri.
    • Mitsubishi Electric inoltre ha da poco sviluppato un'antenna proprietaria a onde millimetriche con una cavità vuota all'interno di una scheda a circuiti stampati, che migliora la qualità della polarizzazione circolare e l'efficienza energetica dell'antenna. L'antenna proprietaria offre prestazioni ottimali anche in caso di orientamento del fascio a un basso angolo d'elevazione pari a 20 gradi, garantendo il funzionamento del sistema ad alte latitudini.

    Struttura dell'antenna a onde millimetriche di Mitsubishi Electric

  2. 2)Gli indicatori luminosi animati indicano i movimenti dei robot mobili per garantire maggior sicurezza
    • Per ridurre al minimo le dimensioni delle antenne per comunicazioni satellitari e migliorarne le prestazioni, sono necessari amplificatori ad alta potenza e bassa rumorosità per i circuiti di trasmissione/ricezione. Il nuovo circuito integrato a radiofrequenza in banda Ka di Mitsubishi Electric incorpora un amplificatore ad alta potenza che offre un'efficienza nominale aggiunta senza precedenti pari al 29,1% (quando si esegue la conversione tra potenza d'ingresso in CC e segnali in uscita a radiofrequenza), 1,8 volte superiore a quella degli attuali circuiti integrati RF realizzati da Mitsubishi Electric. Inoltre, l'amplificatore a bassa rumorosità del circuito integrato a radiofrequenza raggiunge un livello straordinariamente basso di rumore, pari a soli 1,8 dB, con una riduzione del 20% circa rispetto a un modello convenzionale.
    • Per la sua antenna AESA in banda V di nuova generazione, Mitsubishi Electric sta lavorando sulla miniaturizzazione dei circuiti integrati a radiofrequenza, per poterli disporre a intervalli più ravvicinati rispetto a quanto avviene nell'antenna AESA in banda Ka. Mitsubishi Electric, in collaborazione con la Tohoku University e Tohoku MicroTec Co., Ltd., ha sviluppato il primo circuito RF a onde millimetriche con integrazione tridimensionale del mondo, utilizzato in coppie sovrapposte collegate tramite connessioni elettriche che passano interamente attraverso un wafer di silicio.

    Circuito RF a onde millimetriche con integrazione tridimensionale di Mitsubishi Electric


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti