Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3331
TOKYO, 29 gennaio, 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di nuove tecnologie di miniaturizzazione e a basso consumo energetico per gli stabilizzatori di corrente dei veicoli elettrici (EV), che faciliterà notevolmente l'uso domestico dell'elettricità immagazzinata nelle batterie degli EV. L'utilizzo di tali tecnologie nella creazione di un prototipo di stabilizzatore di corrente ha permesso di ridurne le dimensioni di circa la metà rispetto ai modelli comparabili attualmente esistenti*, ottenendo al contempo una perdita di potenza inferiore del 30%.** Il design compatto consentirà di istallare gli stabilizzatori in spazi ristretti come, ad esempio, i garage delle abitazioni, favorendone la diffusione nei normali ambienti domestici.
La tecnologia di nuova concezione facilita il consumo domestico dell'eccedenza di elettricità generata dagli impianti fotovoltaici (FV) residenziali, offrendo allo stesso tempo alle abitazioni un'alimentazione elettrica stabile in caso di blackout. In futuro, Mitsubishi Electric intende produrre in massa piccoli stabilizzatori ad alta efficienza per i veicoli elettrici, contribuendo così alla realizzazione di una società a basse emissioni di carbonio attraverso un maggiore utilizzo di energia rinnovabile.
Gli stabilizzatori di corrente per EV sono costituiti essenzialmente da un convertitore CC/CC e un inverter che converte la corrente continua in corrente alternata per consentire la ricarica e lo scaricamento delle batterie EV. Questi convertitori e inverter sono dotati di induttori per la trasmissione dell'elettricità agli EV e alle linee di alimentazione, responsabili per gran parte delle dimensioni degli stabilizzatori di corrente. Gli induttori giocano un ruolo importante nella rimozione dei componenti ad alta frequenza della tensione a impulsi, permettendo un funzionamento stabile dei sistemi componenti. Le dimensioni dell'induttore sono determinate dal periodo e dall'ampiezza dell'impulso della tensione d'ingresso; è quindi possibile ridurle riducendo la tensione di ingresso e accorciandone il periodo di impulso.
Con questa ultima novità, Mitsubishi Electric ha creato una soluzione in grado di eseguire una commutazione ad alta velocità dei dispositivi a semiconduttori di potenza utilizzati nei convertitori CC/CC, consentendone il funzionamento con periodi di impulso più brevi (figure 2 e 3). Inoltre, attraverso la soppressione delle fluttuazioni di tensione che accompagnano la commutazione dei dispositivi a semiconduttori di potenza è possibile utilizzare nell'inverter circuiti invertitori a tre livelli (figura 2). In questo modo è possibile ridurre l'ampiezza della tensione al di sotto di quella di un circuito invertitore convenzionale a due livelli, consentendo una riduzione della tensione di ingresso all'induttore collegato al lato di uscita del circuito (figura 4). Questo permette di miniaturizzare l'induttore e, insieme al posizionamento ottimizzato dei componenti, consente di ridurre le dimensioni complessive dello stabilizzatore di corrente di quasi il 50%.
Quando si usano le batterie di accumulo EV nelle normali abitazioni, il consumo energetico tipico è inferiore a 1 kW. Riducendo la perdita di potenza a questi livelli consente di utilizzare in maniera efficace l'eccedenza di elettricità dal FV e di immagazzinarla nelle batterie EV, con conseguente riduzione dell'elettricità da acquistare. La nuova tecnologia è in grado di controllare in maniera efficiente i due convertitori CC/CC con una potenza di uscita di 3 kW. Quando la potenza di uscita è bassa, il sistema utilizza solo uno dei convertitori e arresta parzialmente la commutazione dei dispositivi a semiconduttori di potenza del convertitore attivo. In questo modo, è possibile ridurre la perdita di potenza dei dispositivi a semiconduttori di potenza con potenza di uscita di 1 kW o meno di circa il 30%.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.