Comunicati stampa

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare il modulo SLIMDIP-W Contribuirà a ridurre il rumore del motore e il consumo energetico degli elettrodomestici

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3326

TOKYO, 24 dicembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'imminente lancio del suo SLIMDIPTM-W, un nuovo modulo di potenza intelligente (IPM, Intelligent Power Module) ad alte prestazioni che permetterà alle lavatrici, ai condizionatori d'aria e ad altri azionamenti per motori di capacità ridotta di ottenere una riduzione del rumore del motore e del consumo energetico. Le vendite del modulo SLIMDIP-W avranno inizio il 15 gennaio 2020.

SLIMDIP-W

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)Il transistore bipolare a gate isolato a conduzione inversa (RC-IGBT) con commutazione ad alta velocità ottimizzato, abilita un azionamento a elevata frequenza portante per elettrodomestici più silenziosi ed efficienti
    • L'IGBT a conduzione inversa (RC-IGBT) migliorata è ottimizzato per la commutazione ad alta velocità che permette di ridurre la perdita di commutazione negli azionamenti a elevata frequenza portante, aiutando di conseguenza a ridurre il rumore del motore.
    • La perdita di potenza di commutazione si riduce di circa il 40% (Tj=125°C, Io(Arms)=5A) rispetto a quella dei moduli SLIMDIP-L esistenti
  2. 2)La riduzione del rumore consente di ridurre le dimensioni e il costo totale dei sistemi con inverter
    • La riduzione del rumore, rispetto al modello esistente, consente di utilizzare un minor numero di componenti di soppressione del rumore sulla scheda a circuiti stampati e di utilizzare sistemi con inverter più piccoli e dai costi più bassi.
  3. 3)Lo schema del cablaggio flessibile semplifica la progettazione del layout dei sistemi con inverter
    • Il posizionamento dell'elettrodo negativo (terminale GND) accanto all'alimentazione bootstrap sul lato positivo permette di realizzare uno schema del cablaggio più flessibile e sistemi con inverter più piccoli.

Programma di vendita

Prodotto Modello Data di spedizione
SLIMDIP SLIMDIP-W 15 gennaio 2020

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti