Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3317
TOKYO, 1° novembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo modello di ascensore MOVE, caratterizzato da tempi di consegna brevi, risparmio di spazio e basso impatto ambientale; è adatto per l'uso negli edifici residenziali e per uffici con un numero medio o limitato di piani presenti in Europa. Lo sviluppo e la produzione sono gestiti dalla consociata europea Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), che si occuperà di commercializzare il modello nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Francia e in altri paesi europei, con un obiettivo di vendite annuali di 1.500 unità nell'anno fiscale che si concluderà a marzo del 2026.
Ascensore MOVE per il mercato europeo
Nome prodotto | Uso | Capacità (Persone) |
Velocità | Lancio | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
MOVE | Passeggeri | Da 630 a 1050 kg (da 8 a 14) |
1,0 m/s o 1,6 m/s | 1° novembre 2019 | Previo preventivo |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.