Comunicati stampa

Risultato positivo di Mitsubishi Electric che ottiene l'interruzione della corrente di guasto grazie a un interruttore di circuito CC da 160 kVIl test che è stato superato con risultati positivi, fa parte di un progetto di ricerca della Commissione europea e darà impulso all'espansione delle reti di trasmissione in corrente continua ad alta tensione

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3313

TOKYO, 10 ottobre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato che il suo prototipo di interruttore di circuito meccanico in corrente continua ad alta tensione (HVDC)* (interruttore di circuito CC meccanico) da 160 kV ha interrotto la corrente di picco di 16 kA che riproduce un guasto in un sistema reale, in 7 millisecondi: un requisito di test specificato nel progetto PROMOTioN**. I test sono stati svolti nell'ambito del progetto di ricerca PROMOTioN finanziato dall'Unione europea, presso i laboratori KEMA per prove ad alta potenza di DNV GL, una società internazionale di verifica e certificazione con sede nei Paesi Bassi.

Dopo avere svolto con successo i test, Mitsubishi Electric intende ora procedere con la commercializzazione dell'interruttore di circuito CC. Si prevede che la comprovata affidabilità dei suoi componenti contribuirà a sviluppare una rete di distribuzione in corrente continua stabile, affidabile ed economica.

  1. *Corrente continua ad alta tensione: tensione CC superiore a 1500 V
  2. **Progress On Meshed HVDC Offshore Transmission Networks

Il prototipo di interruttore di circuito meccanico in corrente continua da 160 kV utilizzato per i test

Storia e risultati dei test

La trasmissione in corrente continua ad alta tensione è un'alternativa più economica alla trasmissione in corrente alternata e assicura una minore perdita di potenza sulle lunghe distanze. È efficace per il collegamento delle centrali eoliche offshore alle reti elettriche a terra in Europa, in particolar modo nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Negli ultimi anni, il bisogno di espandere le reti di trasmissione in corrente continua ad alta tensione ha generato la necessità di ottenere maggiore affidabilità e riduzione dei costi per gli interruttori di circuito meccanici in corrente continua, al fine di garantire un funzionamento più stabile e continuo.

La corrente alternata può essere interrotta a corrente zero, evento che si verifica a ogni metà del ciclo, tuttavia in caso di interruzione della corrente continua è necessario creare artificialmente la corrente a zero, poiché manca una corrente naturale a zero. Inoltre, i convertitori vengono utilizzati per convertire la corrente alternata in corrente continua prima della trasmissione, pertanto è necessario interrompere qualsiasi corrente anomala prima della disattivazione dei convertitori nei casi in ci si verifichino cadute di tensione durante eventuali guasti. Di conseguenza, l'interruzione ad alta velocità in pochi millisecondi è necessaria per gli interruttori di circuito CC. Grazie al suo prototipo di interruttore di circuito CC meccanico, Mitsubishi Electric è riuscita a interrompere con successo la corrente CC dato che esso è in grado di creare artificialmente una corrente a zero in tempi infinitesimali.

Caratteristiche dell'interruttore di circuito CC meccanico

  1. 1)Interruzione di corrente anomala ad alta velocità
    • L'interruzione della corrente di guasto ad alta velocità è possibile grazie all'adozione di meccanismi di repulsione elettromagnetica nell'interruttore di circuito.
  2. 2)Basse perdite di conduzione
    • Il concetto di Mitsubishi Electric è una trasmissione ad alta tensione in corrente continua ad alta efficienza realizzato mediante la trasmissione della corrente esclusivamente con mezzi fisici; questo comporta la minima perdita di conduzione, rispetto a quanto avviene con l'uso dei semiconduttori.
  3. 3)Basso costo e ingombro ridotto
    • Un contatto meccanico, poco costoso e meno sensibile alle condizioni operative, viene utilizzato invece dei metodi di interruzione che utilizzano elementi semiconduttori. Il fatto che non vi sia la necessità di avere una camera bianca e sistemi di raffreddamento, permette di realizzare strutture di protezione di ingombro ridotto e a basso costo per la trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC).

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti