Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sta per lanciare i moduli TFT-LCD WXGA da 12,1" a colori Ideali per l'uso in ambienti esterni estremi e per applicazioni industriali

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3309

TOKYO, 3 ottobre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un modulo TFT-LCD WXGA da 12,1" progettato per uso in ambienti esterni estremi, quali i cantieri edili, veicoli per impieghi pesanti, come pure nelle applicazioni industriali e in agricoltura.

I nuovi moduli offrono una combinazione di caratteristiche all'avanguardia senza precedenti, tra cui WXGA ad alta risoluzione (1.280 x 800 pixel), angoli di visione orizzontale/verticale estremamente ampi di 176 gradi e un'alta luminosità pari a 1.500 cd/m2. Tali moduli dispongono inoltre di un elevato rapporto di contrasto di 1.000:1, una gamma di temperature di esercizio versatile compresa tra -40 e +80 gradi Celsius e un'elevata resistenza alle vibrazioni, caratteristiche per le quali vi è una crescente domanda sul mercato.

La vendita di prodotti campione inizierà il 31 ottobre tramite le sedi di Mitsubishi Electric presenti in tutto il mondo.

Modulo TFT-LCD a colori Mitsubishi Electric
AA121TJ11

Caratteristiche del prodotto

  1. 1) Ampia gamma di temperature di esercizio e un'elevata resistenza alle vibrazioni
    • I componenti robusti ne permettono l'uso a temperature estreme comprese tra -40 e +80 gradi Celsius.
    • Il progetto meccanico ottimizzato consente di ottenere una resistenza alle vibrazioni elevata, pari a 6,8 Gs (7 volte superiore al valore di 1,0 Gs dei prodotti "AA-" di Mitsubishi Electric) per i montaggi a compressione (le periferiche LCD vengono fissate al telaio dalla parte posteriore) o a 1,5 Gs per il montaggio laterale (fissaggio al telaio tramite aperture laterali).
  2. 2)Alta risoluzione, angoli di visione estremamente ampi, alta luminosità per diversi tipi di strumenti di misurazione e installazioni
    • Schermo ad alta risoluzione (WXGA) in grado di gestire grandi volumi di immagini e testo.
    • L'angolo di visione estremamente ampio di 176 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, garantisce un'eccellente visibilità per una vasta gamma di installazioni.
    • Elevata luminosità pari a 1.500 cd/m2 e rapporto di contrasto elevato pari a 1.000:1 per un'eccellente visibilità anche in ambienti luminosi. Il rapporto di regolazione intensità compreso tra 1 e 100% garantisce la visibilità a qualsiasi livello di luminosità dell'ambiente.
    • Il pannello TFT di recente progettazione migliora la gamma di colori NTSC del 70 percento rispetto al modello precedente (AA121TH), garantendo una grafica interessante.

Programma di vendita

Prodotto Dimensioni Risoluzione Modello Driver LED Spedizioni dei campioni
Modulo TFT-LCD 12,1 pollici WXGA AA121TJ01 Implementato 31 ottobre 2019
AA121TJ11 Non implementato

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti