Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3300
TOKYO, 10 settembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, a partire dal 9 dicembre, presenterà la serie di inverter di potenza FR-E800 che include una gamma di 44 nuovi modelli. La nuova serie, dotata di funzioni di sicurezza conformi agli standard IEC 61508, supporta diverse reti, ad esempio CC-Link IE TSN, una rete industriale aperta di nuova generazione; inoltre renderà la produzione più intelligente in diversi settori, grazie all'integrazione del primo circuito al mondo*1 di rilevamento in ambienti con gas corrosivi*2 e delle prime*1 funzioni diagnostiche basate sull'intelligenza artificiale (IA). Dal mese di aprile del 2020, Mitsubishi Electric presenterà i successivi nuovi modelli con funzioni delle comunicazioni di sicurezza, quali Safe Limited Speed (SLS), anche questi conformi ai rispettivi standard IEC. La gamma dei prodotti sarà ulteriormente ampliata fino a un totale di 120 modelli.
Serie FR-E800
Specifica | Tipo | Prezzo | Completamento dello sviluppo |
Obiettivi di vendita |
---|---|---|---|---|
Modelli Ethernet (22 modelli) |
FR-E820-da 0,1 KE a 7,5 KE, 9 modelli | Contattare la nostra assistenza clienti |
9 dicembre | 850.000 unità nell'anno fiscale 2021 |
FR-E840-da 0,4 KE a 7,5 KE, 7 modelli | ||||
FR-E860-da 0,75 KE a 7,5 KE, 6 modelli | ||||
Modelli standard (22 modelli) |
FR-E820-da 0,1 K a 7,5 K, 9 modelli |
|||
FR-E840-da 0,4 K a 7,5 K, 7 modelli |
||||
FR-E860-da 0,75 K a 7,5 K, 6 modelli |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.