Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3299
TOKYO, 4 settembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo per la prima volta al mondo* di un sensore compatto di corrosione del metallo abbastanza piccolo da poter essere installato su schede a circuiti stampati. Il nuovo sensore utilizza la tecnologia di monitoraggio della corrosione del metallo sviluppata da Mitsubishi Electric, che rileva il grado di corrosione causata da gas corrosivi, come i composti dello zolfo presenti nell'atmosfera, sui componenti metallici. L'impiego di più sensori caratterizzati da diversi livelli di resistenza alla corrosione permette di rilevare vari stadi di corrosione, contribuendo quindi a prevenire i guasti alle apparecchiature. Mitsubishi Electric intende impiegare la nuova tecnologia in tutte le sue apparecchiature industriali.
Esempio di impiego del nuovo sensore
Quando i metalli sono esposti ai gas corrosivi presenti nell'atmosfera, la corrosione avanza dalla superficie verso l'interno e si trasforma in ruggine. Poiché la resistenza elettrica della ruggine è decine di migliaia di volte superiore a quella del metallo, lo stato di avanzamento di un'eventuale corrosione può essere valutato misurando l'aumento della resistenza elettrica.
Configurazione del sensore di corrosione |
|
---|---|
Dimensioni (L×P) |
1,6 mm × 0,8 mm - Le dimensioni non variano, indipendentemente dal materiale, dallo spessore della pellicola metallica o dal livello della resistenza |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.