Comunicati stampa

Mitsubishi Electric sta per lanciare la serie di moduli DIPIPM+ Large Caratterizzati da un design più semplice e compatto per sistemi con inverter nei condizionatori d'aria e nelle applicazioni industriali

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3280

TOKYO, 7 maggio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di tre nuovi Large DIPIPM+™, moduli di potenza intelligenti a tecnologia transfer-mold, dotati di convertitore d’ingresso e caratterizzati da un design più semplice e compatto per l'uso negli inverter per condizionatori d'aria e applicazioni industriali. In particolare, uno dei nuovi moduli è in grado di raggiungere, per la prima volta nel mondo*, una potenza di uscita ad alta densità di 100 A/1200 V, nel suo package con tecnologia transfer-mold. Le vendite della nuova serie DIPIPM+ avranno inizio il 29 maggio. Inoltre, i moduli saranno esposti in occasione dei principali eventi fieristici, tra i quali PCIM (Power Conversion Intelligent Motion) Europe 2019 a Norimberga, in Germania, dal 7 al 9 maggio e PCIM-Asia 2019 a Shanghai, in Cina, dal 26 al 28 giugno.

  1. *Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 7 maggio 2019

Mitsubishi Electric si dedica alla miniaturizzazione e all'efficienza energetica dei sistemi con inverter fin dalla commercializzazione della sua prima serie DIPIPM™, avvenuta nel 1997. Il design più semplice e compatto della serie DIPIPM+, con l'inverter e il convertitore inseriti in un unico package è stato presentato nel 2015. Per rispondere alla crescente domanda di compressori ad alta potenza nei condizionatori d'aria Packaged, l'azienda sta aggiungendo modelli con potenza fino a 100 A/1200 V per i condizionatori d'aria Packaged (riscaldamento e raffreddamento) nella classe da 56 kW.

Nuova serie DIPIPM+ di grandi dimensioni

Programma di vendita

Prodotto Modello Specifica Data di rilascio
Serie DIPIPM+ di grandi dimensioni PSS50NE1CT 50 A / 1200 V 29 maggio 2019
PSS75NE1CT 75 A / 1200 V
PSS100NE1CT 100 A / 1200 V

Caratteristiche del prodotto

  1. 1) Potenza di uscita ad alta densità, leader a livello mondiale, in un package a stampo per trasferimento
    • Il prodotto PSS100NE1CT è in grado di raggiungere, per la prima volta nel mondo, una potenza di uscita ad alta densità di 100 A/1200 V nel suo package a tecnologia transfer-mold, per i condizionatori d'aria Packaged della classe da 56 kW.
    • Package di piccole dimensioni e grande capacità del modello da 100 A/1200 V, realizzato grazie alla tecnologia proprietaria di wire bonding diretto di Mitsubishi Electric
    • Segnali analogici di tensione in uscita per la temperatura e funzioni di protezione integrati

  2. 2) Ridimensionamento e semplificazione del design per i sistemi con inverter
    • L'inverter, il convertitore e i circuiti di comando integrati permettono di realizzare sistemi con inverter con un minor numero di componenti esterni
    • Lo schema di cablaggio più semplice sul circuito stampato aiuta a ridurre le dimensioni dei sistemi con inverter

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti