Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3273
TOKYO, 28 marzo 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la sua consociata Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) è pronta per il lancio, il 1° aprile, dell'ascensore NEXIEZ-LITE MRL, un modello di produzione indiana che non richiede un locale macchine. Questo modello si aggiunge alla serie NEXIEZ-LITE di ascensori per abitazioni residenziali con un numero medio o limitato di piani, edifici per uffici e alberghi in India, che rappresenta il secondo più grande mercato per gli ascensori. Il produttore IMEC punta alla vendita di 1.000 unità nel 2021.
Ascensore NEXIEZ-LITE MRL di Mitsubishi Electric
Nome prodotto | Uso | Capacità (persone) | Velocità | Lancio | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
NEXIEZ-LITE MRL | Passeggeri | Da 544 a 1,020 kg (da 8 a 15) | 60 m/min o 105 m/min | 1° aprile 2019 | Previo preventivo |
Il mercato degli ascensori in India continua a espandersi al ritmo di crescita dell'economia nazionale. Si ritiene che la domanda annuale di nuove installazioni, nell'anno fiscale conclusosi a marzo 2019, abbia raggiunto un totale di circa 52.000 unità; un risultato secondo solo alla Cina e che si prevede in crescita. Fino a questo momento, gli ascensori senza locale macchine sono stati forniti all'India dai produttori giapponesi e tailandesi. Tenendo in considerazione la domanda locale in termini di libertà di progettazione architettonica ed efficace utilizzo dello spazio calpestabile, IMEC ha deciso di introdurre NEXIEZ-LITE MRL nella serie NEXIEZ-LITE, venduta esclusivamente in India. Adesso Mitsubishi Electric e IMEC sono pronti a fornire ai clienti prodotti e servizi sicuri e affidabili al mercato indiano in espansione.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.