Comunicati stampa

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare un diodo a barriera Schottky in carburo di silicio da 1200 VRiduzione della perdita di potenza e delle dimensioni fisiche dei sistemi di alimentazione

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3272

TOKYO, 27 marzo 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un nuovo diodo a barriera Schottky in carburo di silicio (SiC-SBD) da 1200 V che consente di ridurre la perdita di potenza e le dimensioni fisiche dei sistemi di alimentazione per i sistemi fotovoltaici, dell'infrastruttura e altri sistemi. La spedizione dei campioni avrà inizio nel mese di giugno 2019 e la vendita nel mese di gennaio 2020.

I diodi saranno esposti in occasione delle principali fiere, tra le quali MOTORTECH JAPAN 2019 durante l'evento TECHNO-FRONTIER 2019, presso il complesso fieristico Makuhari a Chiba dal 17 al 19 aprile, in Giappone, PCIM Europe 2019, dal 7 al 9 maggio a Norimberga, in Germania e PCIM Asia 2019, dal 26 al 28 giugno a Shanghai, in Cina.

  • Pacchetto SiC-SBD TO-247 1200 V

  • Pacchetto SiC-SBD TO-247-2 1200 V

Caratteristiche del prodotto

  1. 1) Il carburo di silicio contribuisce a ridurre la perdita di potenza e le dimensioni del package
    • La conversione di energia ottimizzata consente di ottenere circa il 21% in meno di perdita di potenza rispetto ai prodotti in silicio (Si)
    • Esso permette una commutazione ad alta velocità e la riduzione delle dimensioni dei componenti periferici quali i reattori

  2. 2) Affidabilità migliorata grazie alla struttura a barriera Schottky con giunzione (JBS)
    • Combina la barriera Schottky con la giunzione p-n
    • La struttura JBS consente di ottenere un'elevata affidabilità

  3. 3) Espansione della linea di prodotti per diverse applicazioni
    • Il package TO-247-2, con il maggiore spazio libero dell'isolamento, si unisce al package già esistente TO-247 per servire una vasta gamma di applicazioni, inclusi i beni di consumo.
    • Conforme alla specifica AEC-Q101 dell'Automotive Electronics Council per automobili (solo BD20120SJ)

Programma di vendita

Serie Modello Package Specifica Disponibilità Rilascio
SiC-SBD
da 1200 V
BD10120P TO-247-2 1200 V/10 A Giugno 2019 Gennaio 2020
BD20120P 1200 V/20 A
BD10120S TO-247 1200 V/10 A
BD20120S 1200 V/20 A
BD20120SJ 1200 V/20 A
AEC-Q101
Aprile 2020

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti