Comunicati stampa

Mitsubishi Electric è pronta per il rilascio di prodotti per l'automazione industriale compatibili con CC-Link IE TSNIn questo modo contribuirà alla creazione di una fabbrica intelligente grazie al miglioramento della soluzione e-F@ctory dell'azienda con tecnologia TSN

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3267

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

TOKYO, 7 marzo 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che sta per rilasciare 102 prodotti di automazione industriale per la prima volta nel settore*1, tra i quali controller programmabili, servoamplificatori, robot, GOT (interfacce uomo macchina), inverter e CNC, compatibili con la rete aperta industriale di nuova generazione CC-Link IE TSN*2, a partire dal 7 maggio*3. L'integrazione del controllo macchine e delle comunicazioni IT, necessaria per le fabbriche intelligenti di nuova generazione, sarà realizzata su un'unica rete e permetterà di migliorare ulteriormente la soluzione integrata di automazione industriale e-F@ctory*4 di Mitsubishi Electric. Inoltre, le comunicazioni ad alta velocità e precisione consentiranno di migliorare le prestazioni delle macchine e contribuiranno, pertanto, al miglioramento della produttività e della qualità.

  1. *1Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 7 marzo 2019
  2. *2Rete industriale basata su Ethernet, conforme alle specifiche divulgate da CC-Link Partner Association, il 21 novembre 2018, che adotta la tecnologia TSN per unire diversi protocolli per mezzo della sincronizzazione data e ora.
  3. *3Per le date di rilascio nei singoli territori, consultare l'ufficio vendite locale Mitsubishi Electric.
  4. *4Soluzione integrata di automazione industriale che si avvale di una combinazione di tecnologie IT e di automazione industriale e che offre soluzioni mirate a ridurre i costi totali di sviluppo, produzione e manutenzione.
Controller programmabile MELSEC Serie iQ-R / Servoamplificatore serie MELSERVO-J5 / Robot MELFA Serie FR

Prodotti per l'automazione industriale compatibili con CC-Link IE TSN (prodotti principali)

Caratteristiche dei prodotti

  1. 1) I prodotti per l'automazione industriale supportano la tecnologia TSN per un'architettura di sistemi industriali IIoT (Industrial Internet of Things) altamente flessibile
    • I prodotti per l'automazione industriale offrono, per la prima volta nel settore, la compatibilità con CC-Link IE TSN
    • Il controllo delle macchine e le comunicazioni IT, configurati separatamente, possono essere integrati per mezzo di un unico cavo Ethernet contribuendo, di conseguenza, a ridurre i costi di progettazione per la configurazione dei sistemi e i costi di installazione
    • La registrazione dei parametri semplificata permette di combinare più cicli di comunicazione, ad esempio 1 Gbps e 100 Mbps, per abilitare la configurazione di sistemi ottimali senza problemi

  2. 2) Le comunicazioni ad alta velocità e precisione migliorano la produttività e la qualità
    • Con una scansione del collegamento*5 di 31,25 μs, l'elaborazione ad alta velocità è di 16 volte*6 più veloce rispetto alle reti di controllo del movimento esistenti, pertanto si riduce drasticamente il tempo del ciclo di produzione delle macchine e si ottiene una maggiore produttività
    • Il controllo sincrono ad alta precisione*7 senza ritardi di comunicazione, anche nei sistemi di grandi dimensioni, permette di realizzare l'analisi dei dati nei sistemi cloud e di edge computing, con conseguente miglioramento della qualità
    1. *5 Operazione di invio dei dati dalla stazione master alla stazione locale e, contemporaneamente, di ricezione dei dati della stazione locale
    2. *6 Confronto con i dati di rilevamento dei movimenti di CC-Link IE Field Network
    3. *7 Il tempo di variazione delle comunicazioni è inferiore a ±1 μs in caso di collegamento di un massimo di 254 stazioni

  3. 3) Lo strumento di progettazione migliora la gestione dei sistemi
    • La funzione di coordinamento dei profili dei dispositivi collegati con CSP+*8 dello strumento di progettazione MELSOFT GX Works3 gestisce tutti i dispositivi collegati, inclusi i prodotti dei partner di terzi
    • Rende possibile la visualizzazione grafica dello stato dell'intera rete per permettere la diagnosi della rete e dei guasti dei dispositivi con un funzionamento intuitivo, aiutando quindi a ridurre il tempo di inattività dovuto agli errori
    1. *8 Specifiche SDL (Specification and Description Language) rilasciate da CC-Link Partner Association. I produttori dei dispositivi collegati forniscono le informazioni necessarie per la configurazione, il funzionamento e la manutenzione.

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti