DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3264
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Si prevede che il nuovo sistema di formazione consentirà di migliorare la sicurezza, la tranquillità e il comfort
TOKYO, 26 febbraio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che le operazioni del suo centro di formazione sull'installazione "TAKUMI" a Inazawa, dedicato alla formazione sull'installazione di ascensori e scale mobili, avranno inizio il 1° aprile. La struttura, che prende il nome dalla parola giapponese che significa "grande maestro", si trova nei locali di Inazawa Works, la fabbrica principale dell'azienda per la produzione di ascensori e scale mobili, a Inazawa, Prefettura di Aichi, in Giappone.
Mitsubishi Electric sta potenziando la sua formazione di tecnici a livello mondiale per migliorare la qualità delle installazioni di ascensori e scale mobili, al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza, tranquillità e comfort nel mercato globale. La società prevede di aumentare il numero dei suoi nuovi tecnici di installazione in Giappone fino a 1000 unità e dei supervisori di installazione al di fuori del Giappone a circa 350 unità entro l'anno fiscale che si concluderà a marzo del 2020.
Centro di formazione sull'installazione "TAKUMI" a Inazawa
Nome | Centro di formazione sull'installazione "TAKUMI" a Inazawa |
---|---|
Ubicazione | 1 Hishi-machi, Inazawa, Prefettura di Aichi, Giappone (presso i locali di Inazawa Works) |
Perimetro dell'edificio | 411 m2 (superficie calpestabile 2.182 m2) |
Struttura | Acciaio (6 piani fuori terra) |
Entrata in funzione | 1° aprile 2019 |
Investimento | 1,07 miliardi di yen |
Principali strutture | - 10 trombe ascensori per la formazione pratica sull'installazione - 8 ascensori per la formazione pratica - Simulatori di rischio |
Apparecchiature ecologiche | - Generazione di 20 kW di energia solare sul tetto - Lampade a LED per l'intero sistema di illuminazione all'interno dell'edificio |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.