DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3263
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Qualità delle immagini all'avanguardia del settore e ampia gamma di temperature di esercizio per applicazioni all'aperto e mobili
TOKYO, mercoledì 20 febbraio 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'imminente lancio di un nuovo modulo TFT-LCD transflettivo WQVGA da 4,3 pollici per strumenti di misurazione mobili o per esterni, tra i quali PC per uso industriale, GPS per imbarcazioni e altro ancora. Questo modello offre immagini di qualità superiore, è sottile e leggero ed è in grado di funzionare in un'ampia gamma di temperature, da -30 a 85 gradi Celsius. Le vendite di prodotti campione inizieranno il 1° aprile attraverso gli uffici di Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
AC043NB01
Modulo TFT-LCD transflettivo a colori di Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric prevede di poter soddisfare l'aumento della domanda del mercato per il suo nuovo modulo TFT-LCD transflettivo che offre una visibilità di qualità superiore all'aperto, una durata prolungata della batteria e basso irraggiamento di calore, caratterizzato inoltre da un aspetto leggero e sottile.
Prodotto | Modello | Dimensioni display | Risoluzione | Interfaccia | Spedizione |
---|---|---|---|---|---|
Modulo TFT-LCD transflettivo |
AC043NB01 | 4,3 pollici | WQVGA | CMOS | 1° aprile 2019 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.