DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3257
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Permette il funzionamento dei sistemi di guida autonoma e di guida assistita anche in caso di nebbia fitta o forti piogge
TOKYO, 13 Febbraio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di una tecnologia di rilevamento che consente di rilevare con elevata precisione i perimetri dei veicoli anche in caso di nebbia fitta o forti piogge. Si prevede che questa tecnologia permetterà il funzionamento stabile dei sistemi di guida autonoma e di guida assistita anche in condizioni di maltempo, quando la precisione di rilevamento dei sensori convenzionali tende a peggiorare notevolmente.
Sistema di frenata d'emergenza automatica (AEB) in condizioni di maltempo
L'impegno del settore ricerca e sviluppo continua a concentrarsi sull'aumento della precisione di rilevamento dei sensori utilizzati nei sistemi di guida autonoma e di guida assistita. Questi sistemi fanno affidamento su diversi tipi di sensori per confermare i dati su posizione, velocità, dimensioni, ecc., degli ostacoli presenti sul percorso dei veicoli. Tuttavia, i sistemi convenzionali che si avvalgono di tali sensori non hanno fornito buone prestazioni in condizioni di fitta nebbia o forti piogge che riducono la permeabilità elettrica e dell'onda laser e la visibilità della telecamera.
La nuova tecnologia seleziona e integra i dati provenienti dai diversi sensori sulla base dell'affidabilità delle informazioni. I dati delle serie storiche (velocità, larghezza, orientamento, distanza, ecc.) ottenuti dai vari sensori vengono analizzati in tempo reale per prevedere l'affidabilità dei dati di ciascun sensore, tenendo conto delle condizioni meteo, in base alle sue caratteristiche. Grazie alla selezione e all'integrazione delle informazioni ritenute altamente affidabili, diventa possibile un rilevamento di elevata precisione anche in condizioni di maltempo. Durante i test, la tecnologia è stata dotata di un sistema di frenata d'emergenza automatica (AEB) per verificare le prestazioni di veicoli reali in condizioni meteo avverse ed è stato confermato che il sistema AEB offre prestazioni di frenata d'emergenza sicure anche nelle situazioni in cui, normalmente, i sensori non funzionano bene. In futuro, l'azienda eseguirà dei test di valutazione in ambienti reali e continuerà il percorso di sviluppo di questa tecnologia con l'obiettivo di commercializzarla a partire dall'anno 2023. L'azienda prevede che la futura applicazione di questa tecnologia nei veicoli a guida autonoma permetterà dei cambi di corsia sicuri e precisi anche in condizioni meteo avverse.
Metodo di rilevamento | Prestazioni | Condizioni | Velocità [km/h] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia sviluppata | Selezione e integrazione di dati affidabili ottenuti da più sensori | Il sistema AEB funziona anche in condizioni di nebbia fitta e forti piogge | Precipitazioni [mm/h] |
80 | 10~40 | ||
Visibilità con nebbia [m] | 15 | 10~15 | |||||
Tecnologia convenzionale | Selezione e integrazione dei dati provenienti da sensori che utilizzano funzioni preimpostate | Il sistema AEB non è stato in grado di funzionare con nebbia fitta o forti piogge | Precipitazioni [mm/h] |
80 | Non in grado di funzionare | ||
Visibilità con nebbia [m] | 15 | Non in grado di funzionare |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.