DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3256
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Sarà possibile ampliare lo spazio dell'abitacolo del veicolo e migliorare l'efficienza del carburante dei veicoli elettrici ibridi
TOKYO, 13 febbraio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di un prodotto che si ritiene sia l'unità di potenza più piccola del mondo1 per un veicolo elettrico ibrido a due motori (due inverter e un convertitore), con un volume di appena 2,7 litri e che offre una densità di potenza, leader a livello mondiale, di 150 kVA/L. Inoltre, il motore vanta anche una densità di potenza di uscita eccezionale2 pari a 23 kW/L. Con un modulo a semiconduttori di potenza al carburo di silicio (SiC), una tecnologia del pacchetto ad alta densità e una struttura a rotore asimmetrico, la nuova unità di potenza e il motore di Mitsubishi Electric contribuiranno a migliorare l'efficienza del carburante permettendo inoltre installazioni flessibili e maggiore spazio nell'abitacolo del veicolo.
1 Secondo una ricerca di Mitsubishi Electric alla data del 13 febbraio 2019, un'unità di potenza con due inverter e un convertitore per i veicoli elettrici ibridi a due motori
2 Secondo una ricerca di Mitsubishi Electric alla data del 13 febbraio 2019, motori di trazione per veicoli elettrici ibridi a due motori nelle medesime condizioni
Unità di potenza supercompatta per veicoli elettrici ibridi
(di recente sviluppo)
Macchina elettrica a densità di potenza elevata per veicoli elettrici ibridi
(di recente sviluppo)
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.