DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3247
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Offre una rapida sintesi delle immagini con una bassa complessità computazionale e una ridotta quantità di memoria
TOKYO, 31 gennaio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di una rete antagonista generativa (GAN, Generative Adversarial Network) compatta, basata sulla tecnologia di intelligenza artificiale (IA) proprietaria di Mitsubishi Electric, Maisart®*. Le reti GAN derivano da una nuova tecnologia di apprendimento automatico che sintetizza immagini fotorealistiche mettendo in competizione due tipi di sistemi di IA, un generatore e un discriminatore. La complessità computazionale e la quantità di memoria della rete GAN compatta sono pari a circa un decimo rispetto a una rete GAN convenzionale**, caratteristica che abilita un'efficace sintesi di un numero enorme di immagini che vengono utilizzate per l'addestramento di altri sistemi di IA.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in Technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea la tecnologia d'avanguardia)
** Sulla base di un confronto interno con la nostra implementazione di una rete GAN convenzionale
Panoramica della rete GAN e dell'algoritmo sviluppato
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.