DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3246
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Contribuirà alla realizzazione di edifici confortevoli che permetteranno un eccellente risparmio energetico
TOKYO, 30 gennaio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che prevede di costruire una nuova struttura di collaudo per la sua ampia e integrata gamma di tecnologie dedicate agli edifici NZEB (Net Zero Energy Building) presso il proprio Information Technology R&D Center di Kamakura, Giappone. La struttura permetterà all'azienda di accelerare lo sviluppo, la valutazione e la dimostrazione di tecnologie ZEB per soddisfare la crescente domanda di edifici in grado di combinare comfort ed eccellenti risparmi energetici. Le tecnologie ZEB di Mitsubishi Electric rientrano nell'ampia gamma di attività in cui la società è impegnata per contribuire a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. L'avvio delle attività della nuova struttura, che costerà circa 3,6 miliardi di yen, è programmato per il mese di giugno 2020.
Rendering della struttura di collaudo per le tecnologie ZEB
Gli edifici ZEB garantiscono condizioni interne confortevoli riducendo notevolmente i consumi energetici annuali rispetto ai tradizionali edifici grazie all'adozione di misure come ad esempio isolamento termico avanzato, schermatura solare, apparecchiature ad alta efficienza che sfruttano l'energia naturale, nonché produzione di energia in loco (energia fotovoltaica e così via), come stabilito ufficialmente dal Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria (METI). Nella nuova struttura sarà possibile esaminare tutti i sistemi di questo tipo che generalmente consentono agli edifici ZEB di generare tutta l'energia primaria necessaria per operare in modo indipendente.
Mitsubishi Electric sta supportando la diffusione degli edifici ZEB attraverso la fornitura di servizi di pianificazione e di supporto alle aziende. La società è stata inserita dal METI tra gli ZEB planner ufficiali nel 2017. In futuro, Mitsubishi Electric punta ad accelerare lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie ZEB per contribuire a un maggior risparmio energetico e alla creazione di spazi abitativi più confortevoli. Inoltre, la società favorirà la diffusione di ambienti d'ufficio più comodi tramite il suo concetto originale ZEB+.
Ubicazione | 5-1-1 Ofuna, città di Kamakura, Prefettura di Kanagawa, Giappone (campus dell'Information Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation) |
---|---|
Superficie edificata | Circa 2.000 m2 |
Superficie calpestabile | Circa 6.000 m2 |
Struttura | Struttura in acciaio a quattro piani |
Inizio delle attività | Giugno 2020 |
Investimento | Circa 3,6 miliardi di yen (compresi 1,6 miliardi di yen per apparecchiature dimostrative) |
ZEB+ è un marchio registrato di Mitsubishi Electric Corporation.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.