DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3240
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Una difesa multilivello che contribuirà a potenziare la sicurezza delle vetture connesse
TOKYO, 22 gennaio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di una tecnologia di difesa multilivello che protegge i veicoli connessi dagli attacchi informatici, grazie al potenziamento delle capacità di difesa dell'unità principale della vettura. Questa tecnologia aiuterà a realizzare sistemi del veicolo più sicuri, considerata la crescente popolarità dei veicoli dotati di connessione alle reti esterne.
I veicoli dotati di funzioni di comunicazione offrono connessioni a Internet e/o ai dispositivi mobili, ad esempio gli smartphone. L'importanza della sicurezza informatica è crescente, poiché questi veicoli sono vulnerabili agli attacchi informatici e perfino, in casi estremi, al controllo remoto da parte di software dannosi. La nuova tecnologia di difesa multilivello di Mitsubishi Electric previene gli attacchi informatici grazie a una vasta gamma di potenti funzioni di protezione, ad esempio un sistema di rilevamento delle intrusioni che non prevede un'estesa elaborazione, oltre che una tecnologia di avvio protetto che verifica rapidamente l'integrità del software durante il processo di avvio.
- Rileva gli attacchi informatici mirati al controllo del veicolo e all'unità principale del veicolo. La tecnologia sviluppata riduce l'elaborazione concentrandosi sulle attività relative agli attacchi.
- La nuova tecnologia richiede meno del 10% del tempo, rispetto a una tecnologia convenzionale, per eseguire una normale sequenza di avvio. La tecnologia di avvio rapido protetto sviluppata permette di eseguire un avvio più rapido e sicuro che verifica l'integrità del software del veicolo integrato nell'unità principale.
- La nuova tecnologia di difesa multilivello di Mitsubishi Electric offre una protezione efficace grazie alle potenti funzioni di sicurezza dell'unità principale del veicolo collegata a Internet. La tecnologia sviluppata è stata adattata per i sistemi del veicolo, che richiedono risorse limitate, sulla base di una tecnologia multilivello progettata in origine per le infrastrutture critiche, quali i sistemi di produzione di energia elettrica, gas naturale, acqua, prodotti chimici e petrolio.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.