DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3237
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Si prevede che contribuirà alle comunicazioni a elevata capacità e a ridurre il consumo energetico delle stazioni base per telefonia mobile
TOKYO, 10 gennaio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato un amplificatore basato su nitruro di gallio (GaN) in banda ultra-larga a controllo digitale per la prima volta nel mondo*; l'amplificatore è compatibile con una gamma leader a livello mondiale di bande inferiori a 6 GHz, in particolare per i sistemi per le comunicazioni mobili di quinta generazione (5G). Con un rendimento di potenza** superiore al 40%, si prevede che questo amplificatore contribuirà alle comunicazioni a elevata capacità e a ridurre il consumo energetico delle stazioni base per telefonia mobile.
* Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 10 gennaio 2019
** Livello di potenza in uscita equivalente a un segnale modulato con rapporto tra potenza di picco e potenza media (PAPR) di 6,5 dB
Amplificatore GaN in banda ultra-larga a controllo digitale
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.