DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3232

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric è pronta per il lancio di prodotti per l'automazione industriale compatibili con CC-Link IE TSN

Contribuirà alla creazione di una fabbrica intelligente grazie alla realizzazione di una soluzione e-F@ctory con tecnologia TSN

Versione PDF

TOKYO, 27 novembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di prodotti per l'automazione industriale, quali controller programmabili, PC industriali, servoamplificatori, interfacce uomo-macchina GOT, inverter e robot, compatibili con CC-Link IE TSN, la prima rete aperta industriale al mondo che si avvale della tecnologia TSN (Time Sensitive Networking)*. CC-Link IE TSN supporta una tecnologia TSN che garantisce comunicazioni con controllo in tempo reale del livello di comunicazione della produzione, perfino se integrate con il sistema IT di livello superiore e in combinazione con altre reti aperte. Il lancio di questo nuovo prodotto contribuirà a potenziare ulteriormente la soluzione integrata di automazione industriale e-F@ctory** grazie all'uso dell'IoT (Internet of Things) industriale e dell'edge-computing, accelerando così la realizzazione di una soluzione di fabbrica intelligente.

* Versione migliorata dello standard Ethernet che realizza la combinazione di vari protocolli con il metodo della ripartizione di tempo.
** Soluzione integrata di automazione industriale che si avvale di una combinazione di tecnologie IT e di automazione industriale, offrendo soluzioni mirate a ridurre i costi totali di sviluppo, produzione e manutenzione.

Marchio del logo CC-Link IE TSN

Caratteristiche principali

1)
L'automazione industriale con la tecnologia TSN permette di realizzare un'architettura di sistema IoT industriale flessibile
- La tecnologia TSN abilita l'integrazione del controllo macchine e delle comunicazioni IT tramite un cavo Ethernet e permette di ottenere una configurazione del sistema flessibile con dei dispositivi standard Ethernet. La tecnologia TSN abilita la messaggistica deterministica delle comunicazioni di controllo che richiedono un controllo in tempo reale durante l'esecuzione della comunicazione IT tramite Ethernet, realizzando facilmente dei sistemi di rete industriali su larga scala.
- Grazie alla tecnologia TSN viene abilitata la comunicazione con il sistema IT, senza influire sul controllo del sistema di produzione in generale, per supportare la definizione di un sistema di edge-computing che opera in modo collaborativo con Edgecross e il sistema IoT industriale per mezzo di una comunicazione costante con il sistema IT di livello superiore.
2)
Il controllo del movimento ad alta velocità e alta precisione contribuisce al miglioramento della produttività
- La comunicazione di controllo ad alta velocità, realizzata con il protocollo CC-Link IE TSN, riduce ulteriormente il tempo del ciclo dei sistemi e delle apparecchiature e consente di ottenere una produttività notevolmente migliore. Inoltre, il controllo del movimento ad alta precisione migliora la qualità della produzione.
- La funzione di comunicazione slave-to-slave realizza la comunicazione sincrona tra i dispositivi slave*** senza utilizzare un master di controllo. Il controllo sincrono ad alta precisione senza tempi improduttivi è possibile.
*** Prodotti correlati all'azionamento quali servoamplificatori, inverter e I/O remoti
3)
Semplificazione della configurazione del sistema grazie a una tecnologia proprietaria
- Uno strumento di progettazione intuitivo rileva automaticamente i prodotti compatibili con TSN sulla rete, riducendo notevolmente il tempo di configurazione del sistema.
- La registrazione automatica dei parametri dalla stazione master alle stazioni slave riduce il tempo di configurazione quando si espande il sistema aggiungendo dispositivi collegati e quando si sostituiscono i moduli, riducendo di conseguenza i costi di manutenzione totali.

Pianificazione dei rilasci

Mitsubishi Electric continuerà a sviluppare prodotti compatibili; per alcuni di essi la spedizione avrà inizio nella primavera del 2019.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.