DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3231
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Combinazione di resistenza alle condizioni ambientali e design gradevole, ideale per le automobili e le imbarcazioni da diporto
TOKYO, 26 novembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la creazione di una tecnologia per la produzione in serie di un nuovo modulo TFT-LCD curvo a colori che combina la resistenza alle condizioni ambientali, per permettere di sopportare temperature estreme, con un design gradevole; è ideale, di conseguenza, per l'uso nelle automobili e nelle imbarcazioni da diporto. Il modulo offre un raggio di curvatura compreso tra 700 mm e meno di 1.000 mm e prestazioni ottiche equivalenti a quelle degli schermi piatti. Mitsubishi Electric sta accettando gli ordini per il nuovo modulo.
Modulo TFT-LCD curvo a colori dotato della tecnologia sviluppata di recente
(raggio di curvatura di 800 mm)
Il nuovo modulo sarà esposto in occasione della fiera bauma CHINA 2018 a Shanghai, in Cina, dal 27 al 30 novembre.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.