DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3187

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia il software iQ Edgecross

Questo software sfrutterà le tecnologie di intelligenza artificiale (IA) proprietarie per aumentare l'efficienza e la qualità dell'impianto di produzione grazie a una manutenzione preventiva migliorata

Versione PDF

TOKYO, 19 aprile 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio in sequenza di un software di analisi dei dati in tempo reale (Real-Time Data Analyzer) e di quattro agenti di raccolta dati, a partire dalla fine di giugno 2018, che saranno aggiunti alla linea di prodotti software di Edge Computing iQ Edgecross. I prodotti iQ Edgecross supportano la piattaforma open software Edgecross, utilizzata per integrare l'automazione industriale (FA) e le tecnologie informatiche (IT). Real-Time Data Analyzer è un software dotato di intelligenza artificiale (AI) proprietaria per l'analisi e la diagnosi dei dati, che i clienti potranno utilizzare per migliorare la manutenzione preventiva e la qualità negli impianti di produzione. Gli agenti di raccolta dati abiliteranno una raccolta dati semplice e ad alta velocità. Insieme, i nuovi prodotti miglioreranno l'efficienza grazie al potenziamento dell'Edge Computing nelle soluzioni integrate di automazione industriale (FA) e-F@ctory di Mitsubishi Electric, che i clienti potranno utilizzare per ridurre i costi totali di sviluppo, produzione e manutenzione.

Ruolo di iQ Edgecross nella soluzione e-F@ctory

Caratteristiche principali

1)
Real-Time Data Analyzer con intelligenza artificiale (IA) potenzia la manutenzione preventiva
- Esegue analisi e diagnosi in tempo reale dei sistemi di produzione in funzione, utilizzando un solo software invece di singoli software per scopi diversi (ossia, analisi offline e diagnosi in tempo reale).
- Migliora la precisione del rilevamento delle anomalie delle apparecchiature, durante la diagnosi in tempo reale, utilizzando una tecnologia di riconoscimento delle forme d'onda, la tecnologia Maisart1 AI di Mitsubishi Electric, per acquisire e riconoscere dati, quali i modelli di forme d'onda dei sensori.
- Implementa il miglioramento della manutenzione preventiva e della qualità senza necessità di ulteriore programmazione. In caso di problemi, oltre all'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale, è stata semplificata l'analisi fattoriale con strumenti di diagnosi statistici, ad esempio il metodo Mahalanobis-Taguchi (che rileva le deviazioni dalle normali operazioni utilizzando correlazioni tra le serie di dati) e l'analisi della regressione multivariabile dei dati.

1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea la tecnologia d'avanguardia)
Tecnologie IA fondamentali e applicate di marca
2)
Raccolta dati nell'impianto di produzione semplice e ad alta velocità grazie a quattro tipi di agenti di raccolta dati
- I dati vengono raccolti facilmente dalle apparecchiature e dai dispositivi grazie ad agenti di raccolta dati che supportano SLMP2, OPC UA3 e MTConnect4.
- Gli agenti di raccolta dati sono totalmente compatibili con CC-Link IE Field Network per una raccolta dati ad alta velocità (fino a 1 ms) presso i siti di produzione e per garantire un controllo altamente accurato delle apparecchiature5.

2 Seamless Message Protocol: protocollo comune che abilita la comunicazione tra diverse applicazioni senza le limitazioni/i confini di rete dei prodotti Ethernet o dei dispositivi compatibili con CC-Link IE
3 Standard di comunicazione indipendente dalle piattaforme, sviluppato da OPC Foundation negli Stati Uniti
4 Standard di comunicazione per le macchine utensili stabilito dal MTConnect Institute negli Stati Uniti
5 Preinstallati nei computer per uso industriale di Mitsubishi Electric Serie MELIPC MI5000. (Consultare il comunicato stampa, "Mitsubishi Electric lancia i computer per uso industriale Serie MELIPC", pubblicato il 19 aprile 2018.) In futuro, la società prevede di vendere il software come prodotto stand-alone

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.