DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3186
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Consentirà di realizzare impianti con inverter più piccoli, più semplici e più facili da installare
TOKYO, 16 aprile 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) oggi ha annunciato la sua intenzione di lanciare un modulo di potenza intelligente (IPM, Intelligent Power Module) costituito da un package MISOPTM (Mitsubishi Electric Intelligent Small Outline Power Module) con montaggio esterno, destinato a semplificare l'implementazione di impianti con inverter a basso costo, grazie al design compatto e facile da saldare del pacchetto. Caratterizzato da un layout ottimale dei pin, IC driver integrati e circuiti di protezione, il nuovo MISOP dovrebbe consentire la realizzazione di sistemi con inverter più piccoli e con una scheda di circuiti stampati (PCB) più semplice. In aggiunta, la possibilità di montare la scheda di circuiti stampati tramite saldatura a riflusso garantirà un assemblaggio più semplice e costi inferiori, rispetto ai prodotti che richiedono un montaggio con foro passante. Il prodotto verrà lanciato il 1° settembre.
Il nuovo package MISOP di Mitsubishi Electric verrà esposto in occasione delle principali fiere, incluse MOTOR TECH JAPAN 2018 durante l'evento TECHNO-FROTIER 2018, che si terrà a Makuhari (Giappone) dal 18 al 20 aprile, PCIM Europe 2018 a Norimberga (Germania) dal 5 al 7 giugno e PCIM Asia 2018 a Shanghai (Cina) dal 26 dal 28 giugno.
IPM in formato package MISOP con montaggio esterno
In linea con l'aumento delle misure globali di protezione ambientale e risparmio energetico, i sistemi con inverter vengono incorporati anche nei motorini dei ventilatori, comprese le unità interne ed esterne dei sistemi di condizionamento dell'aria. Il nuovo IPM in formato package MISOP con montaggio esterno di Mitsubishi Electric è espressamente concepito per tali sistemi con inverter, che devono utilizzare moduli semiconduttori a basso consumo ed essere facili da montare.
Prodotto | Modello | Tensione | Corrente | Spedizioni |
---|---|---|---|---|
Serie MISOP con montaggio esterno | SP1SK | 600 V | 1 A | 1° settembre |
SP3SK | 3 A |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.