DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3184
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Oltre 2.000 display Diamond Vision sono stati installati in Giappone e all'estero dal 1980
TOKYO, 8 marzo 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna che i propri sistemi display a colori di grandi dimensioni per esterni della serie Diamond Vision™ hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento IEEE Milestone dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Diamond Vision è la serie di display proprietari di Mitsubishi Electric, con oltre 2000 unità installate in tutto il mondo dall'introduzione del primo modello presso il Dodger Stadium di Los Angeles, Stati Uniti, nel 1980. Il premio riconosce il ruolo fondamentale e l'alta considerazione di Diamond Vision come primo sistema display a colori di grandi dimensioni al mondo per la creazione di eccezionali immagini video in ambienti esterni.
Fino al 1980, i tabelloni elettronici degli stadi utilizzavano in genere solo lampade a incandescenza per proiettare semplicemente lettere e numeri. In risposta alla crescente domanda di schermi capaci di proiettare immagini di qualità pari a quella televisiva a distanze fino a 100 metri, Mitsubishi Electric ha sviluppato con successo un tubo catodico (CRT) compatto a tre colori (rosso, blu e verde) in grado di visualizzare video con colori brillanti anche in presenza di luce solare. Inoltre il nuovo software dell'azienda poteva essere utilizzato per il controllo di immagini, musica e altri contenuti, offrendo così un enorme impulso all'intrattenimento durante gli eventi sportivi negli stadi.
"Siamo profondamente onorati di ricevere l'IEEE Milestone per Diamond Vision", ha commentato Masaki Sakuyama, Presidente e CEO di Mitsubishi Electric. "È la prima volta che la nostra azienda riceve questo riconoscimento in via esclusiva e si tratta anche del primo IEEE Milestone ottenuto da una società nella regione di Kyushu in Giappone. Siamo orgogliosi del fatto che, da oltre 35 anni, la serie Diamond Vision continui a garantire immagini video di altissima qualità per gli spettatori di tutto il mondo. Proseguiremo nel nostro costante impegno volto a sviluppare altre tecnologie utili che possano davvero arricchire la vita delle persone".
Dalla prima installazione presso il Dodger Stadium, i display Diamond Vision sono stati adottati in numerose strutture diverse. Nel corso del tempo, le innovazioni tecnologiche di Mitsubishi Electric hanno promosso l'evoluzione degli elementi a emissione luminosa utilizzati in grandi schermi, inizialmente tramite la sostituzione dei singoli tubi catodici con CRT di tipo Flat Matrix e in seguito con la sostituzione di questi schermi CRT con LED. Tali cambiamenti hanno ulteriormente migliorato la qualità video e favorito il crescente uso dei display Diamond Vision in diverse strutture per eventi, non solo negli stadi. Di conseguenza, la serie Diamond Vision ha rivestito un ruolo importante nella capacità di garantire immagini video di altissima qualità per gli spettatori di tutto il mondo.
"Il primo display Diamond Vision è nato proprio qui a Nagasaki più di 35 anni fa," ha affermato Teruaki Tanaka, Senior General Manager, Nagasaki Works, Mitsubishi Electric. "Da allora, Diamond Vision è diventato sinonimo di sistemi display a colori di grandi dimensioni per esterni in tutto il mondo. Questo premio, che ci permette di entrare nella storia, è il riconoscimento del grande contributo di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei display Diamond Vision qui a Nagasaki. Desideriamo proseguire ulteriormente nell'evoluzione futura di Diamond Vision".
Come riconoscimento di questi risultati, l'IEEE ha premiato la prima tecnologia del mondo per grandi schermi a colori utilizzabili in presenza di luce solare, sottolineando che Mitsubishi Electric ha continuato a sviluppare e migliorare il suo sistema di imaging proprietario più di 25 anni dopo la prima introduzione assoluta di Diamond Vision.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.