DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3176
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Il miglioramento dell'elaborazione in tempo reale e la riduzione dei costi creeranno maggiori opportunità di implementazione della tecnologia di intelligenza artificiale in elettrodomestici, ascensori, mappe ad alta precisione e altre applicazioni
TOKYO, 14 febbraio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale (IA) ad hardware compatto che può essere implementata in dispositivi FPGA (Field Programmable Gate Array) di piccole dimensioni, configurabili da parte di utenti e progettisti per sviluppare applicazioni su misura. Mitsubishi Electric ha sfruttato il suo marchio di tecnologia IA Maisart* per realizzare una soluzione che, grazie a un ordine di calcolo ad alta efficienza e a un'architettura di circuiti ottimizzata, migliora l'elaborazione in tempo reale e riduce i costi; secondo le previsioni, questo permetterà di ampliare l'ambito di implementazione dell'intelligenza artificiale in elettrodomestici, ascensori, mappe ad alta precisione e altre applicazioni.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea una tecnologia all'avanguardia)
Tempo di elaborazione su FPGA di dimensioni identiche | Dimensioni FPGA richieste per inferenza dello stesso livello | Bande/standard | |
---|---|---|---|
Soluzione proposta | Compact AI su FPGA | Breve (1/10° del tempo convenzionale**) | 3 |
Tecnologia convenzionale | 12 dB | 35% | 1 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.