DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3175
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Secondo le previsioni, questa tecnologia aiuterà a ridurre le dimensioni e i consumi energetici dei dispositivi IoT
TOKYO, 14 febbraio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato il primo sistema di comunicazione wireless al mondo con funzioni di ottimizzazione automatica, in grado di aumentare prestazioni e capacità grazie alle potenzialità offerte dal marchio proprietario di intelligenza artificiale (IA) Maisart* e dalla tecnologia digitale avanzata. I test hanno dimostrato che l'amplificatore permette di raddoppiare il guadagno normale e migliorare l'efficienza energetica di 20 punti percentuali rispetto ai sistemi convenzionali. Inoltre il trasmettitore può utilizzare vari standard di modalità di accesso per comunicazioni wireless, trasmettendo contemporaneamente fino a tre bande di frequenza operativa arbitraria su un singolo circuito. Si prevede che questa soluzione innovativa, che integra la tecnologia proprietaria IA e quella totalmente digitale di Mitsubishi Electric, ridurrà drasticamente i consumi energetici, migliorerà i processi di miniaturizzazione e supporterà la globalizzazione delle apparecchiature IoT multibanda in grado di soddisfare più standard e normative di comunicazione.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea la tecnologia d'avanguardia)
Guadagno | Efficienza | Bande/standard | |
---|---|---|---|
Nuova tecnologia | 15 dB | 55% | 3 |
Tecnologia convenzionale | 12 dB | 35% | 1 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.