DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3140
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Sarà il più grande schermo Diamond Vision™ nella regione Asia-Pacifico; con le sue dimensioni di circa 19 per 72 metri, questo schermo coprirà una superficie pari all'area di cinque campi da tennis
TOKYO, 26 ottobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver presentato lo schermo Diamond Vision™ installato presso il centro commerciale SOGO nella famosa Causeway Bay di Hong Kong; si prevede che sarà lo schermo a LED più grande e con la risoluzione più nitida di Hong Kong. Con dimensioni di circa 19 per 72 metri, un'area equivalente a più di cinque campi da tennis, questo schermo è in grado di visualizzare sei immagini verticali in alta definizione (larghezza 1.080 pixel x altezza 1.920 pixel). Il suo nome, "CVISION", è stato scelto per la sua qualità accattivante, cristallina e piena di colore, ma anche per la sua posizione emblematica; ufficialmente, inizierà a funzionare il 27 ottobre.
Lo schermo CVISION è destinato a diventare una nuovissima attrazione di Hong Kong e diventerà parte del panorama notturno della città perché offre una combinazione senza confronti di alto contrasto e ampia visibilità orizzontale e verticale.
Nello schermo CVISION sono integrati i chip LED proprietari di Mitsubishi Electric con parte esterna nera, che consentono di ridurre la luminosità quando lo schermo è spento e di aumentare il contrasto quando è acceso. Inoltre, delle piccole protezioni simili a una gronda riducono al minimo il peggioramento del contrasto dovuto ai raggi solari che colpiscono lo schermo, consentendo allo schermo CVISION di ottenere un contrasto del 50 percento maggiore rispetto agli schermi convenzionali dell'azienda. CVISION offre un'ottima visibilità laterale e in presenza di luce solare diretta, inoltre è caratterizzato da un angolo di visione verso il basso di 80 gradi contro i 45 gradi degli schermi standard.
Nel futuro, Mitsubishi Electric prevede di espandere le sue attività relative agli schermi a LED a Hong Kong e nella Cina continentale grazie al trionfale ingresso dello schermo CVISION nella linea di prodotti Diamond Vision.
Mitsubishi Electric ha installato schermi Diamond Vision in più di 950 luoghi in tutto il mondo, tra i quali alcuni degli spazi commerciali più frequentati nel mondo, ad esempio ALTA VISION a Shinjuku, Tokyo e 1535 Broadway a Times Square, New York.
Prodotto | Diamond VisionTM |
---|---|
Dimensioni display effettive | 71,68 m (L) x 19,2 m (A); circa 1.376.3 m2 |
Tipo di display | Display a LED a colori per esterni (con LED con parte esterna completamente nera) |
Configurazione pixel | 10,0 mm dot pitch pixel; tipo SMD 3 in 1 |
N. totale di pixel | 13.762.560 px; 7.168 (L) x 1.920 (A) |
Luminosità (regolazione) | 6.000 cd/m2 (64 livelli) |
Densità di pixel | 10.000 px/m2 |
Elaborazione (scala di grigi) | 65.536 livelli/colore (16 bit) |
Angolo di visione | ±80° orizzontale per +68° fino a -80° verticale (in confronto all'angolo standard compreso tra +26° e -45°) |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.