DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3133

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sviluppa un sistema di monitoraggio con telecamera grandangolare

Il primo sistema in grado di monitorare simultaneamente il conducente e il passeggero anteriore con un'unica telecamera grandangolare

Versione PDF

TOKYO, 5 ottobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo del primo sistema di monitoraggio del conducente a bordo del veicolo con una telecamera grandangolare che consente di rilevare simultaneamente il conducente e il passeggero anteriore. Si prevede che questa tecnologia contribuirà a garantire una sicurezza di guida migliorata e sarà immessa in commercio intorno al 2018. Mitsubishi Electric intende esporre il suo sistema di monitoraggio del conducente in occasione del 45° Tokyo Motor Show 2017 presso il complesso fieristico Tokyo Big Sight a Tokyo, dal 27 ottobre al 5 novembre.

I sistemi di monitoraggio del conducente convenzionali utilizzano solitamente una telecamera che analizza il volto del conducente per rilevare disattenzione o sonnolenza. I sistemi di imaging più recenti monitorano sia il conducente, sia il passeggero anteriore, per ottenere maggiore sicurezza e comodità. Mitsubishi Electric ha ora sviluppato una tecnologia che si avvale di un'unica telecamera grandangolare che monitora sia il conducente, sia il passeggero anteriore e li avvisa di comportamenti di guida potenzialmente pericolosi, ad esempio distogliere lo sguardo o mostrare sonnolenza; inoltre identifica le espressioni del volto e i gesti delle mani al fine di garantire una migliore assistenza, ad esempio modificando le impostazioni dell'aria condizionata.

Caratteristiche principali

1)
Monitoraggio simultaneo del conducente e del passeggero anteriore per garantire maggiore sicurezza e comodità
- Monitoraggio simultaneo del conducente e del passeggero anteriore per offrire un'assistenza automatizzata, come la regolazione dell'aria condizionata o del sistema di intrattenimento audio.
- Riconoscimento dei gesti delle mani del conducente e del passeggero anteriore per controllare i vari dispositivi a bordo del veicolo.
- Sarà sviluppato il rilevamento non soltanto delle teste ma anche della parte superiore dei corpi per rilevare comportamenti potenzialmente pericolosi, quali posture anomale, come una persona che si accascia in avanti o all'indietro.
2)
Installazione flessibile della posizione della telecamera
- La telecamera grandangolare può essere installata nel veicolo in maniera flessibile, pertanto si elimina la necessità di montare una seconda telecamera per il passeggero anteriore.

Brevetti in corso di registrazione

40 in Giappone e 22 al di fuori del Giappone.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.