DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3132
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Le caratteristiche di elevata potenza e bassa distorsione permetteranno di ridurre le dimensioni delle stazioni satellitari terrestri
TOKYO, 4 ottobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un amplificatore a circuito integrato monolitico a microonde (MMIC) basato su transistor ad alta mobilità elettronica (HEMT) al nitruro di gallio (GaN) da 8 W, in banda Ka (26-40 GHz), per le stazioni satellitari terrestri. Il nuovo prodotto MGFG5H3001, che offre una bassa distorsione e una potenza di uscita nominale di 8 W, senza confronti nel settore, vanta un ingombro ridotto che faciliterà la riduzione delle dimensioni dei trasmettitori di potenza. Mitsubishi Electric inizierà a spedire i primi campioni il 1° novembre.
MMIC basato su GaN-HEMT in banda Ka (MGFG5H3001)
Le reti satellitari, utilizzate per le comunicazioni ad alta velocità in caso di catastrofi naturali e nei luoghi in cui è difficile costruire reti terrestri, attualmente vengono implementate principalmente in banda C (4-8 GHz) e in banda Ku (12-18 GHz), tuttavia, frequenze più elevate vengono utilizzate in maniera crescente. È anche in aumento la domanda del mercato per implementazioni nella frequenza più elevata della banda Ka. Il nuovo MMIC basato su GaN-HEMT in banda Ka di Mitsubishi Electric aiuterà a soddisfare la crescente domanda di implementazioni a frequenza più elevata, ma anche ad agevolare lo sviluppo delle apparecchiature per comunicazioni satellitari in grado di offrire un'efficienza e una potenza di uscita estremamente elevate.
Prodotto | Applicazione | Modello | Panoramica | Spedizione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | Potenza di uscita satura |
Guadagno lineare |
||||
MMIC basato su GaN-HEMT in banda Ka |
Stazioni satellitari terrestri |
MGFG5H3001 | 27,5-31,0 GHz | 39,0 dBm (8 W) |
15,0 dB | 1° nov. 2017 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.