DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3128

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric espone i suoi prodotti alla fiera CEATEC JAPAN 2017

Tecnologie IoT avanzate e sinergie che contribuiscono alla realizzazione di una società prospera

Versione PDF

TOKYO, 19 settembre 2017 Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna la presentazione di una vasta gamma di tecnologie e prodotti all'avanguardia in occasione del CEATEC JAPAN 2017, che si svolgerà nel complesso fieristico di Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, dal 3 al 6 ottobre. L'esposizione dei prodotti si svolgerà presso lo Stand n. C002 nella "Community Area" del Padiglione 1.

Con il tema "Contributing to the realization of a prosperous society through advanced IoT technologies and synergies" (Contribuire alla realizzazione di una società prospera grazie alle tecnologie IoT avanzate e alle sinergie che esse consentono di creare), Mitsubishi Electric presenterà una vasta gamma di prodotti e soluzioni all'avanguardia, anche con l'aiuto di presentazioni interattive; molte di queste sono ispirate all'iniziativa giapponese "Society 5.0", un programma ambizioso finalizzato a un'estesa trasformazione digitale della società.

L'azienda intende inoltre presentare alcune delle sue più recenti tecnologie, ad esempio la Tecnologia di separazione vocale, ossia, una soluzione che permette di separare le voci in simultanea di più persone sconosciute registrate con un solo microfono. Sarà anche presentata la tecnologia proprietaria di Mitsubishi Electric di trasferimento di energia wireless bidirezionale, che consente l'alimentazione intelligente di elettricità ai veicoli elettrici e tra di essi, ma anche nelle case, negli uffici e nelle fabbriche.

Nello stand si svolgeranno dimostrazioni di prodotti nelle seguenti categorie:

Protezione e sicurezza
- Presentazione del Centimeter Level Augmentation Service (servizio di aumento del livello della precisione centimetrica), del Mobile Mapping System e delle mappe 3D ad alta precisione, tutti elementi indispensabili per la guida automatizzata
- Dimostrazione con la realtà virtuale delle tecnologie di guida automatizzata con rilevamento perimetrale di alto livello, alta precisione per il posizionamento e controllo dinamico del veicolo ad alta precisione
Stile di vita urbano confortevole
- Dimostrazione TV del servizio cloud DIAPLANET TOWNEMS che offre supporto per uno stile di vita confortevole e per un risparmio energetico esteso grazie all'uso delle tecnologie IoT e cloud
- Dimostrazione del Destination Oriented Allocation System (Sistema di assegnazione in base alla destinazione) per gli ascensori, che assegna la cabina ottimale ai passeggeri registrando il piano di destinazione desiderato prima che prendano l'ascensore
Stile di vita domestico confortevole
- Dimostrazione del concetto di bagno IoT, che si avvale della tecnologia per assicurare l'esperienza più rilassante possibile nella stanza da bagno
- Dimostrazione della tecnologia di trasferimento di energia wireless bidirezionale, che permette la ricarica efficiente e senza contatto dei veicoli elettrici
Nuove tecnologie di intelligenza artificiale (IA)
- Dimostrazione della soluzione di separazione vocale ottenuta tramite il metodo IA proprietario "Deep Clustering"
Attività aziendali
- Presentazione della FA-IT Open Platform (Piattaforma aperta FA-IT) che offre l'IoT ai produttori grazie all'uso dell'Edge Computing per combinare l'automazione industriale e l'IT

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.