DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3127

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sta per lanciare il modulo TFT-LCD WXGA da 10,1" a colori

Adatto per strumenti di misurazione e dispositivi portatili

Versione PDF

TOKYO, 6 settembre 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di un nuovo modulo TFT-LCD WXGA da 10,1" per applicazioni industriali, ad esempio strumenti di misurazione e dispositivi portatili. Il modulo sarà in grado di offrire una combinazione senza precedenti di WXGA ad alta risoluzione (1.280×800 punti), angoli di visione estremamente ampi di 170 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, elevata luminosità pari a 1.000 cd/m2, gamma di temperature di esercizio compresa tra -40 e 80 gradi Celsius, oltre che un design sottile e leggero. Le vendite di prodotti campione inizieranno il 1° ottobre tramite le sedi di Mitsubishi Electric presenti in tutto il mondo.

Modulo TFT-LCD a colori Mitsubishi Electric AA101TA12

Il nuovo modulo TFT-LCD consentirà di soddisfare la crescente domanda del mercato in termini di alta risoluzione, angoli di visione ampi, elevata luminosità e resistenza ad ambienti estremi per applicazioni e installazioni di vario genere. Oggi Mitsubishi Electric offre 31 moduli TFT-LCD con angoli di visione estremamente ampi.

Caratteristiche del prodotto

1)
Alta risoluzione, angolo di visione estremamente ampio, elevata luminosità e gamma di temperature estesa per applicazioni e installazioni per strumenti di misurazione di vario genere
- Lo schermo WXGA ad alta risoluzione 1.280 (H) × 800 (V) consente di gestire efficacemente grandi quantità di dati
- L'angolo di visione estremamente ampio di 170 gradi in orizzontale/verticale garantisce un'eccellente visibilità per una vasta gamma di strumenti di misurazione
- Gamme di temperature di esercizio leader del settore comprese tra -40 e 80 gradi Celsius, adatte per i dispositivi industriali utilizzati in ambienti esterni estremi
Elevata luminosità pari a 1.000 cd/m2 e rapporto di contrasto elevato (1000:1) per una maggiore visibilità in ambienti luminosi
2)
Design sottile e leggero adatto per i dispositivi portatili
- Con uno spessore di 8,5 mm e un peso di 310 g, è più sottile del 12% e più leggero del 23% rispetto al modello già esistente AA121TH11 con i suoi 9,7 mm e 404 g (partendo dal presupposto che il suo schermo WXGA da 12,1 pollici è stato convertito in 10,1 pollici)

Programma di vendita

Prodotto Modello Spedizione dei campioni
WXGA da 10,1 pollici
Modulo TFT-LCD
AA101TA12 1° Ottobre 2017

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.