DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3104

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia i moduli X-Series HVIGBT tipo LV100

Una densità della corrente eccezionale contribuirà ad aumentare la potenza di uscita degli impianti con inverter

Versione PDF

TOKYO, 11 maggio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio in sequenza di due nuovi moduli X-Series HVIGBT tipo LV100, per il mese di settembre. Questi moduli, che offrono la massima densità di potenza disponibile sul mercato, permetteranno agli impianti con inverter di ottenere un aumento della potenza di uscita e dell'efficienza, inoltre, sono caratterizzati da configurazioni più flessibili e maggiore affidabilità. È anche pianificata l'aggiunta di moduli SiC alla linea di prodotti. I moduli HVIGBT di Mitsubishi Electric svolgono un ruolo fondamentale nel controllo della conversione di potenza negli impianti elettronici industriali per i sistemi ferroviari, di trasmissione di potenza e altre applicazioni industriali di grandi dimensioni.

I nuovi moduli saranno esposti in occasione del Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 a Norimberga, in Germania, dal 16 al 18 maggio, oltre che al PCIM Asia 2017 a Shanghai, in Cina, dal 27 al 29 giugno.

Modulo X-Series HVIGBT tipo LV100

Programma di vendita

Prodotto Modello Specifica Spedizione
Modulo
X-Series HVIGBT
tipo LV100
CM450DA-66X 3,3 kV/450 A/2 in 1 Da settembre 2017
CM600DA-66X 3,3 kV/600 A/2 in 1

Caratteristiche del prodotto

1)
Densità di potenza leader del settore per una capacità aumentata
- I moduli IGBT della settima generazione con tecnologia CSTBT e diodi RFC assicurano la densità di potenza più elevata al mondo, pari a 8,57 A/cm2, come modulo in silicio (Si) nel settore <3,3 kV/600 A>
- I tre morsetti CA principali distribuiscono ed equalizzano la densità della corrente per aumentare la capacità dell'inverter
2)
Facile collegamento in parallelo per configurazioni e capacità flessibili
- Il layout dei morsetti è ottimizzato per un facile collegamento in parallelo e per configurazioni e capacità flessibili dell'inverter
3)
Nuova struttura del pacchetto per un'affidabilità supplementare
- L'integrazione della piastra di isolamento e del dissipatore consente di aumentare la durata del ciclo termico per cicli di temperature relativamente lunghi del contenitore
- La bassa resistenza termica aumenta la durata del ciclo di potenza per ottenere cicli di temperature relativamente brevi del chip

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.