DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3090

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia il sottoassieme ricevitore ottico (ROSA) con fotodiodo a valanga (APD) da 100 Gbps integrato compatto

Il dispositivo di piccole dimensioni e a basso consumo energetico supporta le apparecchiature di trasmissione a lunghissimo raggio da 100 Gbps

Versione PDF

TOKYO, 15 marzo 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna che il 1° giugno avranno inizio le spedizioni di un sottoassieme ricevitore ottico (ROSA) con fotodiodo a valanga (APD) in grado di supportare le trasmissioni ottiche da 100 Gbps. Il nuovo ROSA, nel quale sono incorporati quattro APD ad alta sensibilità integrati con un demultiplatore ottico compatto, supporta le trasmissioni a lunghissimo raggio, è caratterizzato da basso consumo energetico e dalla riduzione delle dimensioni nei ricetrasmettitori Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP28).

Il dispositivo sarà esposto in occasione della Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2017 (OFC) che si terrà a Los Angeles, California, dal 21 al 23 marzo.

ROSA APD integrato compatto da 100 Gbps (FU-302RPA)

In risposta alla crescente necessità di installare apparecchiature di comunicazione in spazi sempre più ristretti, il nuovo ROSA APD di Mitsubishi Electric offre una capacità di trasmissione di 40 km con uno degli ingombri più ridotti tra i dispositivi presenti nel settore che consentirà di ridurre le dimensioni delle apparecchiature di comunicazione da 100 Gbps e di espandere le reti per la trasmissione ottica ad alta velocità da 100 Gbps.

Caratteristiche del prodotto

1)
Il dispositivo ROSA APD supporta le trasmissioni ottiche da 100 Gbps fino a 40 km
-APD ad alta sensibilità con ampia larghezza di banda, realizzato grazie all'impiego di una struttura chip ottimale
-Capacità di trasmissione fino a 40 km senza amplificatore ottico integrato nel ricetrasmettitore ottico
-Adatto per le trasmissioni a lunga distanza, ad esempio tra centri di elaborazione dati
2)
Conforme alle specifiche comuni dei prossimi ricetrasmettitori ottici
-Realizzato in conformità alle specifiche QSFP28 dei ricetrasmettitori ottici di piccole dimensioni della prossima generazione come APD privo di amplificatore ottico con demultiplatore ottico ottimale
3)
Consumo energetico tra i più bassi del settore
-L'amplificatore a transimpedenza a basso consumo energetico per i segnali APD aiuta a ridurre il consumo energetico ad appena 0,4 W (valore tipico), uno dei valori nominali più bassi del settore

Programma di vendita

Prodotto Modello Caratteristiche Data di spedizione
ROSA APD
da 100 Gbps integrato compatto
FU-302RPA - APD con lunghezza d'onda di 1,3 μm
- Connettore LC
1° giugno 2017

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.